This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LLCHBFirmware-1.2中的 SRDET1/2启用/禁用(UCD3138)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD7138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013725/srdet1-2-enable-disable-in-llchbfirmware-1-2-ucd3138

主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD7138UCD3138A

SR IDE 函数用于具有迟滞的自动模式切换。

SR 接通时间固定在自动配置高电平中。

为什么需要感应 SR_VDS1/2并转换为 SRDET1/2

什么功能是 SRDET1/2、我可以禁用 SRDET1/2吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SRDET1/2可提供精确的体二极管导通时间。 UCD3138可调节 SR 驱动信号以最大限度地缩短 BD 导通时间。

    如果您使用 UCD3138A、UCD7138可用于最大限度地缩短体二极管导通时间。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信号是在 UCD7138可用之前输入的。  UCD7138在优化 SR 方面的工作要好得多、因此我们没有将信号与任何 LLC 固件一起使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复 SR 导通时间的两种方法。 (1) SRVDS 感测、(2) 自动配置高电平

    LLCHBFirmware-1.2中使用了哪种方法?

    我如何将其修改为另一个函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SLUU979A 第7页。

    SRVDS1 >> SRDET1 >> AD09

    SRVDS1 >> SRDET2 >> AD10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LCHBFirmware-1.2中,SRVDS 未实现,但它使用“自动配置高电平”来设置最大 SR 导通时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、尽管连接了信号、但此功能不适用于 SR 体二极管检测。 对于 SR 导通时间自动调优、您应该查看 UCD3138A + UCD7138芯片组。