This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070不启动。 GDA GDB 始终为零。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008445/ucc28070-ucc28070-does-not-start-gda-gdb-always-at-zero

器件型号:UCC28070

大家好、我开发了一个 PFC 转换器。

输入:85-265VAC@60Hz
输出:385V 2A 770W

我目前使用220V 的电压馈送电路、并将一个320欧姆电阻连接到输出端。 UCC28070集成电路由12V 电源供电。

我的问题是:控制器根本不启动、GDA 和 GDB 输出始终为0V、并且不会开关 MOSFET。 输出始终为311V、这意味着只有桥式整流器似乎在工作。

我测量了以下引脚:

引脚5 VINAC = 1.78V
引脚13 VREF = 6.2V
引脚10 PKLMT = 3.8V
引脚6 IMO = 0.6V
引脚7 RSYNTH = 0.748
引脚18 SS = 6.2V
引脚19 RT = 3.08V
引脚20 DMAX = 3.09
引脚4 VSENSE = 2.5V
引脚12 CAOA = 6.18V
引脚11 CAOB = 6.18V
引脚1 CDR = 1.77V
引脚2 RDM = 3.09V
引脚3 VAO = 5V

我真的不知道该怎么做、有人能帮我吗?e2e.ti.com/.../PFC_5F00_TCC-_2800_1_2900_.pdf

JP1 = 0 Ω
JP2 = 0欧姆
JP5 = 0 Ω


JP3=未安装
JP4=未安装
D2=未安装

D6 =未安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我建议您可以从 TI 网站订购 UCC28070evm 来学习该器件。

    在 TI 网站上、您还可以下载计算器以查看参数是否正确。

    查看原理图、导通电阻为4.7k 欧姆、在我看来电阻(R14/R13)太大。

    请与 MOSFET 制造商再次确认它是否是驱动 MOSFET 的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我使用文件"UCC28070设计工具_revA.xls" sluc114a 开发我的转换器。  我可以更改 R13和 R14的值、但我认为它不能解决我的问题、因为 GDA 和 GDB 引脚没有信号输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    C17/18也应从220n 更改为220pF。

    Vinac 和 Vsense 电阻分压器应相同。

    我担心您的原理图。 我建议您逐步逐引脚按照 EVM 和计算器来找出故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、正如我先前所说的、我使用了德州计算器。 我根据此计算器为项目创建了电子表格。 附加的是项目工作表。   

    e2e.ti.com/.../PFC-TCC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    好的、我建议将 C17/18更改为220pF、R13/14更改为30欧姆、移除 R28/29、移除 D5/D8、以查看是否有任何进展。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David 我进行了您建议的更改、但遗憾的是、电路仍然无法正常工作。 我更换了 UCC28070、以为它可能会烧坏、但即使是使用新 IC、电路仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    感谢您的反馈。

    您可以逐步检查电路吗?

    步骤1:删除 U2

    Step2:检查 GDA/GDB 接地的阻抗、以查看是否存在使 GDA/GDB 短路的故障。

    步骤3:在移除 U2的情况下以230VAC 和 VCC=12V 的电压加电。 在这种情况下、控制器应能够输出最大占空比脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D1应该被移除。