This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:驱动波形异常&放大器;90V 输入 IC 不工作

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013844/ucc28056-drive-waveform-abnormal-90v-input-ic-not-work

器件型号:UCC28056

尊敬的专家

输入电压为90V、输出电压为20V、3A-5A、总线电压高达370V

客户将其 MOSFET Q2更改为 FCMT199N60上的, 其驱动波从变为异常。

然后他们改变驱动电阻,驱动波形变为正常 ,但 他们发现输入90V,3A 输出转换为5A 输出,PFC IC 不工作。总线电压降至160V RMS。

e2e.ti.com/.../ON_2D00_FCMT199N60.pdf、 

原理图:

您能帮您提供一些有关这方面的建议吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您能否澄清"异常"和"正常"栅极波形? 附加的栅极驱动器波形是否为"异常"波形?

    请帮助提供更多信息、例如:

    原始 MOSFET 器件型号

    2.异常波形

    正在更改 MOSFET (您已经提供)

    4:正常波形

    原稿驱动电阻器

    使波形正常的电阻器

    对于第二个问题,您能否说明在这种情况下,当输出从3A 变为5A PFC 时,是否尝试将 PFC 电压从90V*1.414升至350V 或390Vdc 等调节电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    原始 MOSFET 器件型号

    OSS60R190JF,e2e.ti.com/.../Oriental_2D00_OSS60R190JF.pdf

    2.异常波形

    CH1:Vcc CH2:Vgs

    正在更改 MOSFET (您已经提供)

    4:正常波形

    通道2 Vgs

    原稿驱动电阻器

    150Ω μ A

    使波形正常的电阻器

    150欧姆并联10欧姆

    7 μ s 对于第二个问题,您还能、在这种情况下,当输出从3A 变为5A PFC 时是否尝试将 PFC 电压从90V*1.414升至350V 或390Vdc 等调节电压?

    90-132V 交流输入、PFC 最大电容为250V、.180-240V 交流输入、PFC 最大电容为370V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的信息。

     请与客户确认 PFC 控制器是否尝试重新启动1秒?

    如果是、则控制器应触发 OCP2保护。

    由于驱动电阻较小、因此 VGS 能够快速上升到 MOSFET 的更小平台、并将 VDS 拉低。

    在数据表中、Tocp2Blk=250ns。 因此、我们需要更小的 QG MOSFET 或更小的导通电阻器、以避免在此消隐时间内误触发 ocp2。

    这应该是原因。