我们正在实施基于 Beagle Bone Black 的定制设计。
为了避免欠压问题、我们实施了一个具有电压监控器+负载开关的电路、并且在从外部电源启动期间面临问题。
为了调试这个问题、我们现在尝试更好地了解 PMIC 在无电池应用上的工作情况。
目前、我们已从电路中移除电压监控器和负载开关、并将外部电源直接应用于 PMIC 输入。
您能否解释以下两种情形之间的差异?
情形1:输入电压= 4.3V
场景2:输入电压= 4.4V
问题是、为什么在一种情况下 SYS 电压不会达到满5V、而在另一种情况下它会达到5V?
连接电压监控器后、这种重试现象会更严重。 因此、我们希望首先了解这种情况的发生原因。