This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:无电池应用;交流启动出现问题

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012658/tps65217-application-without-battery-problem-with-ac-startup

器件型号:TPS65217

我们正在实施基于 Beagle Bone Black 的定制设计。

为了避免欠压问题、我们实施了一个具有电压监控器+负载开关的电路、并且在从外部电源启动期间面临问题。

为了调试这个问题、我们现在尝试更好地了解 PMIC 在无电池应用上的工作情况。

目前、我们已从电路中移除电压监控器和负载开关、并将外部电源直接应用于 PMIC 输入。

您能否解释以下两种情形之间的差异?

情形1:输入电压= 4.3V

场景2:输入电压= 4.4V

问题是、为什么在一种情况下 SYS 电压不会达到满5V、而在另一种情况下它会达到5V?

连接电压监控器后、这种重试现象会更严重。 因此、我们希望首先了解这种情况的发生原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述实验的方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。

    方案1中的最小 VAC 电压(dip)= 2.84V

    方案2中的最小 VAC 电压(dip)= 2.88V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用场景1 (电压监控器和负载开关)提供设计的原理图和布局?

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这两种情况都没有电压监控器+负载开关。 它从电路中移除。

    在上述两种情况下、Vin 直接在 PMIC 的 AC 引脚上给出。

    这两个波形适用于直接连接到外部电源的 PMIC 输入 、但 具有不同的输入电压(4.4V 和4.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表第8.3.9.1节、  

    "如果交流或 USB 输入电压增加到4.3V 以上、器件会加电。加电后、输入电压可在器件断电前降至 VUVLO + VOFFSET 值(例如、3.3V + 200mV)。"

    此处在所附的图中、即使输入电压小于3.5V、VSYS 也会不断增加。 这是预期现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是最新的波形是否表明 VIN = 4.4V、因此系统上电、但随着 VIN 的降低、器件即使在3.5V 时也不会断电? 是否有器件在断电之前必须达到的 UVLO 电压?  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上面的最新波形指示了下面所述的情形:

    PMIC 的输入电压为4.4V。 连接到 SYS 引脚(PMIC 的输出)的输出电容所需的浪涌电流会导致 PMIC AC 引脚上的输入电压在瞬态期间下降至2.88V。

    如数据表中所述、电压移除检测为3.5V

    我可以看到、一旦交流电压降至3.5V、PMIC 就会尝试关闭从交流电到 SYS 的线性电源路径开关。

    问题1:即使交流电压降至3.5V 以下、为什么 PMIC 未关闭? 是否有抗尖峰脉冲时间不考虑压降?

    问题2:如果存在抗尖峰脉冲时间、为什么它不适用于4.3V (顶部的场景1图像)。 在此、PMIC 已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UVLO 抗尖峰脉冲时间为4-6ms、因此、如果交流电压降至低于抗尖峰脉冲3.5V、则可能无法识别该欠压。

    我对您所附的4.3V 场景很好奇-为什么 VBAT 上的电压最初会随着 VSYS 上升? 如果4.3和4.4V 输入情况之间的唯一差异是输入电压、则如果您的系统未连接电池、则不应存在任何 VBAT 电压。 在我看来、PMIC- VSYS 启动附近没有足够的输出电容、似乎在高达5V 的电压下起伏不定、这可能表示 输出电压超过基准电压。  

    最棒的
    Emily