This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013826/tps546d24a-tps546d24a

器件型号:TPS546D24A

e2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_AVG.DSN

您好!

在随附的以下仿真文件中、当我将 RVI 值增大到86k 以上时、会出现以下错误"在器件 L_L2中除以零、除以"错误(ORPSIM-16551):在器件/模型加载期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit"。 关于我会发生什么错误的任何想法。

谢谢、此致  

 萨皮里亚卡瓦拉                                                                                                                                                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 将在美国周三时间向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我对您看到的问题表示歉意。  我们的 PSpice for TI 小组已经对其进行了研究、发现默认电路将交流信号注入环路的方式会导致电感器电流出现收敛问题。  请尝试对交流注入进行此更新:

    输出电压和 VOSNS 输入之间具有0Vdc 振幅的20mV 交流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    如果我将 RVI 的值增大到87k 以上、则误差仍然存在、即使 在执行此操作后"输出电压和 VOSNS 输入之间具有0Vdc 的20mV 幅度交流电源"、也会显示相同的误差。

    INFO (ORPSIM-16594):为了提高伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4

    警告(ORPSIM-16534):如果将 ITL4的高值用于速度级别>0、则可能会增加总仿真作业时间。  

    错误(ORPSIM-16551):器件/模型加载期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit

    在器件 L_L2中除以零、除以  

     内部错误--在器件 L_L2中除以零,除以

    谢谢、此致、

    萨皮里亚卡瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您可能会通过向电流环路添加过多增益来使电流调节环路变得不稳定。

    您是否使用了产品文件夹中链接的补偿配置和引脚搭接设计工具、根据您的开关频率和电感推荐补偿值?