This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:操作问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012471/bq24030-questions-on-operation

器件型号:BQ24030

您好!

我对 BQ24030RHLR 有几个问题:

  1. 如果交流电压> 6V、VOUT 将调节至6V。 我看不到这方面的说明。 我认为、它只是 PWMed、所以平均电压= 6V (即 id AC=12V、Vout 将是50%占空比、12V 峰值)。 是这样吗?
  2. 如果已连接交流电源且充电完成、则消耗的电流小于5uA、并且电池已断开连接(交流驱动板/输出)。 如果 AC 和 USB 断开连接、VBAT 连接到 OUT (Q2)、充电器的电流小于5uA。 对吧?
  3. 这是1.5A 的最大充电电流、对吧? 是否有充电电流为2A 或2.5A 的类似芯片?

谢谢!

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    1) 1) BQ24030是一款线性拓扑电池充电器。 当交流适配器输入电源大于6V 时、通过内部线性稳压器将 Vout 调节至6V。

    2) 2)当交流输入和 USB 输入断开时、器件处于低功耗睡眠模式。 充电器消耗的电流典型值为2uA、最大值为5uA。

    3) 3)是、该器件的最大充电电流为1.5A。由于 DPPM 功能、该器件可支持高达2A 的系统负载和电池之间的总电流消耗。 就线性充电器芯片而言、对于2-2.5A 充电电流、没有具有类似功能的选项。 我建议考虑使用开关模式充电器来满足2-2.5A 充电电流要求。  

    请参阅我们的电池充电器产品页面、了解符合您规格的器件的完整列表。  https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    非常乐于助人,谢谢! 我为您提供了几个后续行动:

    Vout 线性稳压器是否具有热保护? 例如、如果交流电= 18V 的持续时间较长、我们引用了50mA、则为0.6W、如果它持续很长时间、则可能会发热。

    Vout 是否会关闭? 它是否会关闭交流电流并将电池连接到 VOUT?

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    是的、器件在充电期间受到热保护。 正如您指出的、如果 Vin-Vout 功率耗散较大、则会导致器件发热。  如果功率耗散导致器件结温大于125°C  、则会发生热调节、 并且器件会自动降低充电电流以降低内部温度。 如果结温上升至155°C 的热关断阈值、则交流和 USB 输入与输出断开、并连接电池为输出端子供电。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    谢谢!

    对于 PSEL 和 CE 等需要高电平(用于交流输入)但不能超过7V 的信号、我是否可以将上拉电阻加至 VOUT?

    最棒的

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、  

    不能、您不应只使用上拉电阻器将这些输入连接到 Vout、因为 CE 引脚需要处于高电平才能为 OUT 引脚供电、 如果 CE 被设计成由输出上拉为高电平、充电使能引脚将始终读取为低电平、并且器件将始终保持待机状态。 连接 PSEL 输入的方式不太重要、因为低电平或高电平状态都不会阻止运行。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garrett!