This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Fusion Digital Power Studio -需要帮助

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012616/fusion-digital-power-studio--need-help

主题中讨论的其他器件:PMP20873UCD3138

您好!

我将 Fusion Digital Power Studio 用于 PFC 无桥。 我想知道、我要在"Monitor"部分下的"Show/Hide Plots:"窗口中添加参数。

谢谢、此致、

Ishtiyaque Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 通常会查看所有受支持的可监视 PMBus 命令、并选中复选框以启用这些命令。  如果要监视其他内容、我怀疑该命令当前不受支持、因此需要添加命令。  您希望监控什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的回复。 我想监控 PFC 的基准电流、因为我在 PID 调优中遇到了问题。

    此致、

    Ishtiyaque Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiyaque、Fusion Digital Power Studio 并不是真正设计用于快速监视某件事情。  我发现最好的方法是将电流目标放在未使用的 DPWM 上、如果有的话。  这样、您就可以将其放置在输入信号旁边的示波器上、并一起查看这两个信号。  但我不是 PID 调优专家、远远没有。  我们的 PFC PID 专家有他自己的技术、可能效果更好、我将把这个消息推荐给他。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiyaque、正如 Ian 建议的那样、 将电流基准置于 PWM 占空比中、通过未使用的 DPWM 引脚将 PWM 发送出去、然后 通过 RC 滤波器、使用示波器监控滤波器输出。 如果您的代码非常符合 TI PFC EVM 代码、则通常参考 应该是良好的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ian 和 Bosheng 提出的建议、但感谢他们如何在 未使用的 DPWM 上输出当前目标。  

    实际上、我设计了一个参考"PMP20873参考设计"的主板、其中没有 CT 感应功能、我将其用于按照  TI PFC EVM 代码运行1kW 无桥 PFC。 黄色一个是交流输入电流、绿色一个是输入交流电压(120V 50Hz)。 仅测试100W 功率、电流形状不好。 我想说的是、这是一个调优问题或固件中的一些问题。

    此致、

    Ishtiyaque Ahmad

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是使用未使用的 DPWM0监控电流基准的示例代码:

    void init_dpwm0 (void)// DPWM0用于调试

     Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.PWM_EN = 0; //禁用所有内容

     Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.CLA_EN = 0; //开环

     Dpwm0Regs.DPWMPRD.ALL = 0x420;//10位+结束更新时间
     Dpwm0Regs.DPWMEV1.ALL = 0;
     Dpwm0Regs.DPWMEV2.ALL = 100;

     Dpwm0Regs.DPWMCTRL1.bit.GPIO_A_EN = 0;//打开 DPWM0A

     Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.PWM_EN = 1;//在这里启用 OK、因为在全局启用 DPWM 和前端之前不会发生任何情况

    然后在 standard_interrupt.c 中、

    Dpwm0Regs.DPWMEV2.all = iv.i_target_sensed;

    请注意、TI PFC EVM 代码用于桥接 PFC、不能用于控制图腾柱无桥 PFC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    我的 PFC 不是 图腾柱无桥 PFC、它只是无桥 PFC、但不感应 CT。 我已使用 IC ACS716KLATR-12CB-NL-T 来感测输入电流。  

    因此、我想知道、由于我的无桥 PFC 不是通过 CT 检测的、   是否需要对 TI PFC EVM 代码进行任何修改。

    此致、

    Ishtiyaque Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PMP20873是图腾柱无桥 PFC。 您说您的设计是从 PMP20873复制的、那么为什么它不是图腾柱 PFC? 您的拓扑是什么? 您将霍尔传感器放置在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    我的拓扑是无桥 PFC、我在 输入侧使用了传感器 IC ACS716KLATR-12CB-NL-T (如分流感应)、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是图腾柱 PFC 拓扑、TI UCD3138 PFC EVM 代码适用于传统 PFC、不适用于此拓扑、您需要为其编写自己的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    您能不能就图腾柱 PFC 拓扑的基准电流生成代码提供一些帮助。

    此致、

    Ishtiyaque Ahmad

    ishtiyaque0ahmad@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下白皮书、了解如何为图腾 柱 PFC 中使用的霍尔传感器生成电流基准:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt718/slyt718.pdf?ts=1625152269540