This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:IN 引脚端子电容- LMG3410E070

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006156/lmg3410r070-in-pin-terminal-capacitance---lmg3410e070

器件型号:LMG3410R070

您可以在引脚中确认输入端子电容@μ F 吗? 与使用的 RC (1k/47pF)滤波器@ 500kHz 应用相比、IN 引脚上的 PWM 显示的延迟更大。 IN 引脚和实际接通瞬间之间是否存在任何延迟/保持操作? 我还尝试了47R/47pF (接近应用中建议的值、但它可能无法更好地抗噪。 请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的问题。 如 数据表第7页所述、传播延迟为20ns。  
    关于噪声问题、您能否提供其他信息、例如波形? 这些噪声问题可能由布局引起;为了解决噪声问题、可能需要修订 RC 滤波器。