This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:使用 GPCCHem 上传工具选择化学 ID

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400, BQ34Z100, BQ34Z100EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013875/bq34z100-chem-id-selection-with-gpcchem-upload-tool

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQSTUDIOEV2400

尊敬的所有人:

我在使用 GPCCHEM 上传工具时遇到问题。
我使用通过 EV2400连接的电量监测计 BQ34Z100-G1 EVAL 板、使用 BQStudio 记录 FEPO 电池 A123系统(ANR26650)的数据。 对于初始化学 ID 选择、我在化学选择窗口中选择了0465。 我手动更改了容量、端接电压等。
然后、根据 SLVA725A 手册、我开始了记录过程、但 ds_rel_chg_rel
上传文件会自动回复电子邮件、其中指出"计算引擎报告了以下错误:
精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划"

有人能告诉我发生了什么错误吗?

e2e.ti.com/.../8484.ChemID.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我注意到了一些问题。  

    1) 1)我认为我们的工具无法理解分隔符";"。 请遵循此说明。 我认为"tab"是首选项、但我也认为逗号有效

    2) 2)放电率看起来非常快。 您应该使用 C/5放电、甚至更慢一点。 想法是非常好地查看电压曲线

    3) 3)您有2部分费用。 工具将无法理解这一点

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 查看我的数据。

    1)感谢您指出这一点。 保存到 csv 时、愚蠢的德语 Excel 将逗号交换为分号。 文件 roomtemp_rel_dis 是否必须为 csv? 还是可以简单的 txt?

    1)至2)放电速率不超过250mA、即 A123电池的 C/10。 尽管在将 PSU 切换为灌电流时、BQStudio 可确保电压从3.6V 突然下降到2.5V、大约是我希望电池放电到的电压。 如果我用万用表检查蓄电池本身、电压不会突然下降、而是根据放电电流减小。 您是否了解如何改进该过程? 灌电流和负载 PSU 按照数据表中的说明连接到 BQ34z1xxxEVM 板、但我必须将外部电源连接到评估板、否则当电池电压低于2.5伏时、它将断电。 从评估板到电池的电缆连接的电阻是否比 PSU 的电阻高得多、以便评估板"看到" PSU 电压而不是电池电压? 嗯、无论如何、我会检查它。  

    到3)我无法在数据中看到2个充电段。 它是充电、放松、放电、放松。 最后一个放松部分看起来像充电部分、但测量的电流仍然接近0。

    非常感谢您的深入见解。 在开始另一项试验之前,我想请你就其余的问题发表意见。

    Benjamin Lang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    1) 1)制表符分隔也应有效。

    2) 2)电缆肯定会导致巨大的 IR 压降、具体取决于您连接到电量监测计的方式。 如果您有能力、则无需通过监测计获取这些值。 您只能使用电源/DMM/负载并自行记录电压/电流/温度/时间。 我认为终端应用中不会有超长的布线?  

    3) 3)关注的部分是此部分。 您需要在电压立即达到该低电压时禁用放电、而不是将负载锁定到最小电压。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、

    2) 2)我找到了一个解决方案并想要分享。 在 BQ34Z100EVM 上、需要根据电池电压(< 5V 或> 5V)在 J3上连接适当的引脚。 在上述 J3上、引脚1-2仅将电池连接到 BQ34Z100的 BAT 输入以进行电压测量。 连接后、电压会在电流路径中感测、电流受由于电缆损坏而导致的压降的影响。 我所做的是将引脚1直接连接到电池的正极。 现在、感应不再位于电流路径中、 当打开 PSU 进行充电或放电时、我只会经历一小段时间的下降。

    3) 3)是的、它是在晚上坐在那里、直到我回到实验室。

    谢谢、到目前为止、我似乎需要重试。

    还有两个问题:在寄存器部分的 BQStudio 软件中、有两个称为充电电压和充电电流的寄存器。 这些数字来自哪里? 充电电压为4.2V、虽然我已将终止电压设置为3.6V、但充电电流似乎是容量/小时的一半。 这两个寄存器是否通过选择/刷写 Chem-ID 来写入?

    此外:在手册"成功学习周期"中、有903规定、需要在数据存储器的电量监测部分设置设计电压。 我找不到该寄存器。

    再次感谢

    Benjamin Lang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    它们主要来自数据存储器、是温度的函数。 存储的值为 单节电池值、充电电压为该存储值*电池数。  

    谢谢、

    Eric Vos