This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池电量监测计和保护 IC

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013791/battery-gauge-and-protection-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ40Z50-R1

您好、TI 专家、

在我们的项目中、我们使用12.6伏、20安的锂离子电池组作为备用电源、 并使用 BQ25792 IC 作为电池充电器。

目前、我们需要一个用于电池电量监测(用于估算 SOC、使用的生命周期)和电池保护(过放电电流保护)的 IC。请建议一个满足上述要求的合适 IC、同时支持 I2C 通信。

谢谢你

此致、  

Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    我认为 BQ40Z50-R1器件将满足您描述的需求。 它具有与 I2C 非常相似的 SMBus 通信接口。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的响应。还有其他具有 I2C 通信功能并执行 BQ40Z50-R1功能的 IC。

    谢谢你

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    没有任何具有 I2C 的器件具有 BQ40Z50-R1的所有等效功能。 下面是您使用的电池节数的可用电量监测计表的表格。 BQ30Z100-G1使用 I2C、但没有保护功能。  

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html#p1152=2-4%20Cells

    本文档介绍了 SMBus 和 I2C 之间的差异、它们非常相似:

    https://www.ti.com/lit/an/slua475/slua475.pdf 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您发送 SMBus 文档。

    请确认、 是否可以将 BQ40Z50-R1与  BeagleBone Black 连接。

    谢谢

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是可能的。 但我没有将 BeagleBone Black 与 SMBus 配合使用的直接经验。 您可能需要查看诸如 Github 之类的论坛以了解 BeagleBone SMBus 示例。

    此致、

    Matt