This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TPS40422:温度检测晶体管选择指南》

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012681/tps40422-temperature-sense-transistor-selection-guide

器件型号:TPS40422

您好、专家、

客户希望选择 我们在 EVM 上使用的 MMBT3904的温度传感晶体管第二个源。 您能否分享一下选择晶体管时应考虑哪些参数?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS40422使用 Delta-VBE 温度感测方法、该器件 MMBT3904连接了二极管。 您需要查找的关键指标是您使用的温度感应二极管的"理想因子"、此器件假设它是大约1.008。

    MMBT3904应该很容易找到、还有2N3904等... 这些是商品 NPNS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、专家、

     没有来自晶体管供应商的理想因子数据,我还可以使用什么其他参数来选择晶体管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Poli、

    您能否检查/请求晶体管供应商提供 n 因子? "理想因子"也称为"n-因子"。 有一份应用手册 SBOA173A 介绍了传感器设计和误差源、供您参考。  

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想因子是派生数量。 它基本上是这里等式中的 n。

    https://en.wikipedia.org/wiki/Shockley_diode_equation

    在此应用中、您是否无法获取2N3904 NPN? 我在下面粘贴了类似器件型号的列表(来自在线 Microchip 应用手册)、也适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    非常感谢。 我能不能知道在这个应用中、n 因子值是多少是可以接受的  

    (1.008+/-?%可以吗?)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件假定 n=1.008。 我们将看到温度中的增益误差与差值成正比。 只要我们将 n 保持在接近该值的位置、报告的温度就可以在测量值的几度以内。

    大概:

    T_reported =(n_actual/1.008)*T_actual