This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H/TMS320F28377D:电源噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011654/tps54202h-tms320f28377d-noise-on-power-supply

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: TPS54202H

您好!

我使用 TMS320F28377D 微控制器创建了一个 PCB。 我有一个降压开关稳压器从>8V 降至7V、然后进入3个不同的线性稳压器、其中一个输出进入 MCU 的电源电路。 当我 断开 稳压器与 MCU 电源电路之间的连接时、电源看起来正常。 但是、当我重新建立连接并为 MCU 供电时、电力线上突然出现269kHz 清晰的正弦信号。 它会影响降压稳压器前后以及线性稳压器的所有内容。  

可能是什么原因导致了这种情况、我应该如何解决它? 它会影响电路板上运算放大器电路的输出。

谢谢、

Dyon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dyon、

    我是否正确地理解降压稳压器不受 F28377D MCU 控制、而 MCU 只是稳压器的负载? 此外、稳压器在您引入负载变化(通过连接 MCU)之前工作正常、在这种情况下稳压器会变得不稳定?

    如果是这种情况、我建议仔细查看降压转换器的补偿器设计、以确保闭环系统稳定。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    没错。 不过、有多个稳压器。

    下面是电源电路设计的一部分:

     

    我不太熟悉降压转换器。 如何检查其稳定性?


    - Dyon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dyon、

    我假设您在使用集成式 TPS54202H 降压转换器时遇到问题、因此我已将此主题移至电源管理论坛以获得更好的支持。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     在重新建立时,您能帮助捕获 VIN、SW、Vout、电感器电流 吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 VIN、SW 和 Vout 的屏幕截图。 我无法测量电感器电流、但希望这些有所帮助。

    输入电压:

    软件:

    输出电压:

    感谢您的任何帮助。

    - Dyon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我稍后将研究这些内容并向您提供反馈。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您能否帮助仔细检查电感器? IRMS 应大于3A。

    2)您能否帮助确认最大 VIN/VOUT/负载电流?  

    3)请帮助捕获“良好”波形以比较上述波形。

    4) SW 的尖峰/振铃似乎太大。 您能帮助确认尖峰值吗? 如果可能,请帮助共享布局。

    BRS、

    年轻