This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 EVM 不工作(内部有初始固件)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012623/bq28z610-bq28z610-evm-does-not-work-initial-fw-inside

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

大家好、

        我们正在运行 BQ28Z610 EVM、但它工作异常。  下面是一些详细信息、

       连接:  

       PACK+、PACK-:连接47欧姆电阻器

       VC2、VC1、GND:连接至相关电源、VC1电压设置为4V、VC2电压设置为8v。  (2s 电池)

       FW:内部初始 FW,不更新 FW

       

      步骤:

     1.开机

      2.按下 S1开关、电池电压将引导至电池组侧并将器件从关断模式唤醒。

     3. 按住 S1 2秒钟后,松开开关。

      DSG 电压:低0.05v,CHG 电压: 4.03v

  

     电量监测计不工作、充电路径不能正常工作。 此外、EV2400无法成功连接到 BQ28Z610。 请帮助检查问题所在。

   非常感谢。

     

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美利通

    看起来对 EVM 进行了大量修改。 IC 可能在此过程中损坏。 请不要将任何组件连接到 EVM、以下情况除外

    1)电源1:GND -> VC1 (4V)

    2)电源2:VC1 ->VC2 (4V)

    3) 3) EV2400电缆连接到 I2C 端口。  

    一旦为真、按下按钮1次(或将 VC2短接至 pack +、仅需一秒钟)。  

    然后打开 bqStudio。 如果它无法通信、请在 bqStudio 窗口右下角发布错误图片。  

    我怀疑它可能会损坏。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

       明白了、记录得很好。

       我将在本周五进行实验、现在我正在出差。

      感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      请参阅以下图片/寄存器设置。

       

    期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美利通

    因此、一切看起来都正常运行。 目前、由于未启用 FET_EN 命令、CHG/DSG FET 处于关闭状态、因此无法充电。  

    您需要将命令0x0022发送到 MAC 地址0x00。 以启用 FET

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

          它的工作原理。 非常感谢。