This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62842EVM-103:搜索替代产品(由于缺货)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012741/tps62842evm-103-search-alternative-due-to-out-of-stock

器件型号:TPS62842EVM-103
主题中讨论的其他器件:TPS62840

您好!

在我的一些设计中、使用了 TI 的 TPS62842。 然而,正如我们大家所知,市场上有很大的问题。

由于组件"缺货"、我正在寻找 TPS62842的替代产品。 以下特性:

  • 输入:3.3 - 3.7 (V)
  • 低功耗 IQ
  • 至少500mA
  • 输出3.0 (V)

针对其他 TI 组件(库存中)的任何建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    感谢您发布您的查询。

    您可以查看 TPS62840、它具有与 TPS62842相同的内核设计、但采用不同的封装(采用 SON-8或 WCSP 封装)。 TPS62842中提供的所有功能也适用于 TPS62842。 您可能需要在等待  TPS62842EVM-103 库存时评估其功能。  

    TI 样片链接(https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/search/?text=tps62840&searchType=Everything)中也提供了该 EVM。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    感谢您的回答。 遗憾的是、TPS62840也缺货(预计2022年-这对我们的项目来说太长了)。

    我们似乎需要重新设计 并替换这些 TI 组件。

    Rgds、

    Jeroen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    我就您的查询向您发送了一封私人邮件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    由于我们已经在私下讨论您的问题、我将关闭此主题。 您可以通过发布您的评论或查询来重新打开它。

    此致、

    Excel