This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:外部平衡和编程 IC

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013534/bq76952-external-balancing-and-programming-ic

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我想详细了解以下使用 BQ76952 IC 的设计相关问题。

  1. 外部平衡电路可实现的最大平衡电流是多少?
  2. 该最大电流是取决于 BQ76952 IC 还是取决于 FET/BJT 和平衡电阻器支持的最大电流?
  3. 计划设计3-16S 可配置 BMS、在独立模式下并联多个 MOSFET、如图16-2所示。 第67页的说明。 在这种情况下如何对 IC 进行编程(独立模式)?
  4. 是否有任何 USB 转 I2C 编程工具可用于在独立模式下刷写 IC?
  5. 需要在独立模式下控制多个并联 FET。 DSG 和 CHG 信号是否会驱动多个 FET 栅极? 这些信号的驱动强度是多少?
  6. PCHG 和 PDSG 信号功能是否可在独立模式下使用?

此致、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    1、外部平衡电路的最大电流取决于所用电路和电芯电压。  请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa81  低电池电压使得为晶体管基极获取足够的电流或为 FET 获取 Vgs 电流变得更加困难。  具有低栅极电压的 FET 可能具有有限的电流。  使用第一个 FET 或 BJT 控制第二级将允许使用功率更高的晶体管。  应用手册中未显示此类第二级。 设计人员还必须考虑如何从电池获取平衡电阻器(必要时为晶体管)中的功率。

    2、MaxixMOM 电流实际上取决于 FET 或 BJT。  BQ76952设计确实限制了可用于晶体管控制的电压或电流。

    请参阅 BQ76952技术参考手册第10节 "电池平衡"了解一般说明、 并参阅第13.3.11 "设置:电池平衡配置"部分了解进行设置的详细信息。  如有需要、请参阅上述电池平衡应用手册、了解平衡的外部电路示例。

    4. BQStudio 可与外部 EV2400配合使用、以便与器件通信并进行编程。  (EV2400内置于 EVM 中。  例如、应该可以将 EVM 上的接头连接到外部板。

    5.是的、BQ76952可以驱动多个 FET。  数据表中指定的驱动强度为上升和下降时间。  DSG 使用数据表 第16.5节 FET 驱动器关断中所述和所示的脉冲驱动器、因此其复杂性略高。     有关切换多个 FET 和可能的附加电路的一些示例、请参阅应用手册 www.ti.com/.../sluaa09。

    6.是的、当启用 PCHG 时、当电压低于阈值时、PCHG 将用于充电路径控制。  配置后、将在每次 DSG 开启时使用 PDSG。 有关说明、选项和配置详细信息、请参阅技术参考手册中的章节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    1. 在我目前的设计中、我的目标是 LFP 和 NMC 化学电池。 与 NMC 相比、LFP 化学成分的电池电压较低。 我知道,使用两级 BJT (双对)可以改善高平衡电流,但不确定 MOSFET 的实现。 您能解释一下 MOSFET 配置的实现吗?
    2. 一点也不清楚"设计人员还必须考虑如何从电池获取平衡电阻器(必要时还必须考虑晶体管)中的功率"
    3. EV2400内置于 EVM 中。 您在此处是否参考了 BQ76952EVM?
    4. 栅极电阻器和栅极输入电容将决定 DSG 和 CHG 引脚在驱动多个 FET 时的驱动强度。 我的理解是否正确?
    5. 请共享 DSG 和 CHG 驱动器电路以进行电路仿真?  
    6. 预充电/放电电流是否仅取决于电阻大小或 AFE 特性?

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    由于所需的电压、达林顿管可能无法工作。  第二级可能需要具有相反的极性。  在该图中、Q1的小基极电流可能会导通 Q1、从而为 Q2提供更大的基极电流、从而实现更高的平衡电流。  Q1只有大约1/3的电池电压来产生基极电流、而 Q2具有全电池电压。  MOSFET 的工作原理相同、但在 BJT 电路中进行电压控制与电流控制。

    2. Rbal 将变热。  您不想加热电池。  如果您的电路板与电池相对、可能不需要高平衡电流、因为电阻器会使电池发热。  如果 Rbal 是安装在金属外壳或散热器上的功率电阻器、则您的设计可能会降低电池的发热。

    3.是的,请参阅图 5-12。 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc33中的原理图接口 

    4、是的、虽然 CHG 和 DSG 引脚确实有内部电阻、栅极的外部电阻不应小于100欧姆、以便为 IC 提供一定程度的电池组瞬态隔离。

    5.没有可用的仿真电路

    6.预充电和预放电电流取决于所选的电阻器和 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢详细介绍。  

    此致、

    Ravi