This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:电阻分压器要求

Guru**** 2392735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013739/bq24640-resistor-divider-requirement

器件型号:bq24640

大家好、

 

电阻分压器 R1和 R2是否有任何最大/最小值? (R2从 VFB 连接到输出、R1从 VFB 连接到 GND。)

数据表上的典型应用具有105k Ω 和300k Ω。 例如、是否可以使用10欧姆阶数或 Mohm 阶数?

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurumi:

    电阻过小将开始加载您的输出。 我建议偏置范围为10K 欧姆至1M 欧姆。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您分享电阻器值的建议范围!

    此致、

    Kurumi