请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 大家好、
电阻分压器 R1和 R2是否有任何最大/最小值? (R2从 VFB 连接到输出、R1从 VFB 连接到 GND。)
数据表上的典型应用具有105k Ω 和300k Ω。 例如、是否可以使用10欧姆阶数或 Mohm 阶数?
此致、
Kurumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
电阻分压器 R1和 R2是否有任何最大/最小值? (R2从 VFB 连接到输出、R1从 VFB 连接到 GND。)
数据表上的典型应用具有105k Ω 和300k Ω。 例如、是否可以使用10欧姆阶数或 Mohm 阶数?
此致、
Kurumi