This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:最大工作频率

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825, UC1823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006650/uc1825-maximum-operating-frequency

器件型号:UC1825
主题中讨论的其他器件: UC1823A

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 UC1825设计转换器。 他需要确保频率在使用寿命和温度范围内保持在1MHz 以上。 数据表中显示了"切换频率达到1MHz"的实际操作。 这不是最大工作频率? 因为在第8页上、有一个时钟频率为1.5MHz 的设计示例。

UC1825的最大工作频率是多少?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    您似乎在交替谈论开关频率和工作频率? 开关频率是时钟/振荡器的频率、工作频率是功率级看到的频率。 对于推挽、半桥、全桥等双端拓扑、变压器的工作频率为时钟/振荡器频率的1/2。 您重点介绍了时钟频率为1.5MHz 的设计示例、它的实际工作频率为750kHz、变压器可以看到这一点。 1.5MHz (1 μ s、470pF)约为 kΩ UC1825时钟频率的最高频率。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    你好。

    如果客户正在使用 UC1823A、则输出频率与时钟频率相同。 如果他需要在整个使用寿命和温度范围内以1MHz 的频率运行输出频率(开关频率)、可以将初始频率设置为1.1Mhz、这样他就可以保证输出频率在整个使用寿命和温度范围内至少为1MHz 吗? 他是否应该将频率设置得更高? 什么是安全? 数据表显示最大频率为1MHz。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    与 UC1825类似、UC1823A 是另一个双端(OUTA、OUTB) PWM 控制器。 时钟运行在 F、OUTA 和 OUTB 运行在 F/2。 为了使输出频率 >1MHz、您需要克服振荡器频率的~36%(~±18%)变化、这意味着标称振荡器频率设置为2.5MHz。 2.5MHz-18%~2.05MHz、2.05MHz/2=1.025MHz。 数据表中提到了1MHz 的"实际"最大频率、我们可以从下面的曲线中看到、2.5MHz 处于可接受的 RT、CT 值的限值。 如果输出为开环且驱动固定容性负载、则2.5MHz 可能"实用"、但如果输出驱动低 RD、高 Qg MOSFET、则2.5MHz 很可能无法达到。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发布的图表应该是 RT=2.5k、而不是1.5k……抱歉!

    Steve M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve!

    不用担心。 我可能会指导客户使用此主题、以便能够更好地解释他的用例。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、在 UC1823A 上、OUTA 和 OUTB 以 F 而不是 F/2运行。  这是基于数据表方框图下方的注释、其中说明"在 UC1823A 版本上、切换 Q 和 Q 始终为低电平"。  在这种情况下、1.5MHz 的振荡器频率也将是开关频率、似乎完全处于数据表中显示的 RT/CT 曲线内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢!

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当使用1823A 时、我可以设置时钟频率 F、在这种情况下、该频率与高于1MHz 的工作频率(OUTA、OUTB)相同(例如1.18MHZ - 18%高)、以确保在整个使用寿命和温度范围内至少1MHz 运行。 尽管数据表中说:"开关频率为1MHz 时的实际操作"。

    是这样吗? 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    正确、方框图下方的语句表示 Q=/Q=0、因此 outa=OUTB=Fclk。 在1MHz 以上的频率下运行应该是可以的、但数据表参数可能会降低、并且无法保证数据表中所述的性能。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    你好。

    客户再次就此联系。 人们关注的是"在1MHz 开关频率下实际运行"这一说法。 该语句表明、高于1MHz 是应力条件。

    他希望声明、如果他要在1MHz (例如1.15MHz、1.18Mhz)以上的频率下运行、他将在建议的运行条件下执行该操作、并且不会对器件造成过度应力。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我理解所要求的内容、但我不知道除了已经说过的内容之外还有什么要说的。 我建议您向 TI 客户支持中心提交申请。 也许可以尝试通过 QA 将请求路由到更高频率、并询问自定义筛查或测试?

    Steve