This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:寻找低压降稳压器(LDO)来减少开关模式电源纹波

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014036/tps7a47-looking-for-low-dropout-regulators-ldos-to-reduce-switch-mode-power-supply-ripple

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:TPS61251ADS1260

您好!

我正在寻找低压降稳压器(LDO)来降低 TPS61251升压转换器的开关模式电源纹波、其典型工作频率为3.5MHz

它适用于 ADS1260等高精度 ADC 的电压轨。

输入电压为+5.5V、输出电压为+5V。

以下是问题:

  1. 我应该关注的数据表中最重要的功能是什么? (PSRR、输出范围、…μ A 等)
  2. 由于3.5MHz 下的高 PSRR、我选择了 TPS7A47x。 TPS7A470x 是理想选择还是其他建议?

    -Jax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我 正在研究这一点、并将在明天的一天结束前再次与您进行讨论。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jax、您好!

            我认为 您选择 TPS7A470x 是一个不错 的选择。 除了满足您的要求的输入电压范围和输出电压外、高 PSRR 和低噪声将是数据转换器应用中需要牢记的关键参数。 TPA7A20也是不错的选择。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特