This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:使用 Fusion GUI 进行 UCD90160A 关闭/关断排序

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007583/ucd90160a-ucd90160a-off-shut-down-sequencing-with-fusion-gui

器件型号:UCD90160A

您好,

我有一名工程师尝试对 UCD90160A 上的关断定序进行编程(上电看起来正常)、但所有电源轨看起来都是同时出现的。

  1.  两个单选按钮均已选中、因此显示向上和向下顺序。
  2. 如果 选择"软停止"按钮、它仍会同时显示相同的关闭序列。
  3. 在 GUI 的 Sequence off dependencies 部分中 、选择应首先关闭的电源轨。

是否还有其他一些必须启用的设置?

谢谢!

-Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    首先 、我会推荐随附的快速指南、以便工程师能够熟悉各种用途。

    e2e.ti.com/.../1854.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    请与工程师分享项目文件以获得更好的帮助?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的分享。

    我将尝试获取项目文件、如果我获得该文件、我将不得不以私人方式共享该文件。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要任何帮助、请回复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我刚刚获得了项目文件并与您共享了这些文件。

    谢谢!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在其项目文件中、所有电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO (none)。 这意味着 UCD 仅在电源轨发生故障时为电源轨断电。 但在 项目文件中、没有电源轨设置故障响应以关闭电源轨。 因此、UCD 无法使用项目文件中的设置关闭任何电源轨。 其次、有些电源轨具有断开依赖关系、有些电源轨不具有依赖关系。  

    有两种方法可以控制断电

    可控方法:应用程序发出操作命令或切换 PMBus_CTRL 或切换 GPI (引脚选择电源轨状态)以故意开启或关闭电源轨。 在这种方法下、当电源轨关闭时不会报告故障 、因为关闭请求来自应用。  

    无法 控制的方法:由于过压/欠压等意外电源轨故障、UCD 关闭电源轨。   

     这不是客户想要实现的目标。  

    但在我对该帖子的第一次答复中、我附加了一份快速指南、请参阅此指南以重新配置设置。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您,按照该过程操作有助于修复断电排序。

    另一个问题:

    UCD 不控制三个辅助电源轨(但它通过监视哪个辅助电源轨对其他电源轨进行定序)、这些辅助电源轨通过菊花链通过扩展电源供电。

    当设备断电但未禁用这些电源轨时、UCD 是否会卡在断电序列中?
    它是否可以持续等待完成序列? 如果是、这是问题吗?

    类似情况是否会影响上电序列(我认为这不是问题)。

    谢谢!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 UCD 不控制的电源轨、我唯一可以看到的是、如果它们是其他电源轨的定序关断依赖项、则可能会阻止其他电源轨断电、因为这些辅助电源轨绝不会由于控制超出 UCD。 但是、如果是这种情况、客户可以启用排序关闭超时操作来强制禁用电源轨。  

    上电排序上应用的情况也是如此。 有一个针对超时操作的排序来强制启用电源轨。

    此致

    Yihe