This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:VC5x-CAP2和 VC10x-Cap3之间的低电压输出

Guru**** 2579865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008710/bq76940-low-voltage-output-at-between-vc5x-cap2-and-vc10x-cap3

器件型号:BQ76940

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我遇到了 REGOUT 在输出上具有0V 的问题。 因为我将使用最大20V 的源极电压测试我的电路。 然后、我读出电压不是约4V/节、我通过将 VC5及以上的所有电池输入相互短路来求解(因此所有这些引脚都具有从 VC5到 VC15的最大电压、根据网站: e2e.ti.com/.../bq76940-testing-for-regout)。REGOUT 的问题已经解决、现在在启动后提供2.5V 的电压、但问题是 VC5x-CAP2和 VC10x-Cap3之间的电压都大约为300mV。 只有 VSS-Cap 1提供3.3V 电压。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否分享您的原理图并显示哪些电池短路? 您是否根据数据表中的表26短接了电池?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 这是客户提供的原理图。

    根据客户、

    现在我有另一个电压源、最大值为50VDC、因此我更改了连接。我的 CAP1和 VSS 之间的电压为3、3V、CAP2和 VC5x 之间的电压也为3、28V。 CAP3和 VC10x 为0V。 因此、我想上部电池组有问题。 我将使用48VDC 测试系统、并使用10kOhm 电阻器制作分压器、当我测量 IC 上的电压时、我注意到下部电池组中的电压会下降。 测量值如下所示、并测量到 GND。

    VC0 = 0V
    VC1 = 1、12V
    VC2= 1、78V
    VC3 = 2、42V
    VC4 = 3、06V
    VC5-VC5b = 3、72V
    VC6 = 4、52V
    vc7 = 5、33V
    VC8 = 6、13V
    VC9 = 6、94V
    VC10- VC10b = 7、76V
    VC11 = 15、7
    VC12 = 23、56V
    VC13 = 31、49V
    VC14 = 39、76V
    VC15 = 48、06V

    当我对引脚进行测试并且仅测试10kOhm 的分压器时、电压将以3.2V 的电压对所有电池进行分压。 分压器是正确的。

    由于0V 超过 CAP3 - VC10x、REGOUT 为25V、ALART 引脚也为25V。

    我建立的连接与数据表中的图14相同。 只有 RC 值为1kOhm、CC 为0.22uF

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    有些事情是非常错误的-看起来较高的电池非常接近其绝对最大电压、这可能会损坏 IC。 看看电压、顶部电池上可能有10k 电阻器、底部电池上可能有1k 电阻器? 电阻分压器应为每个电芯产生相同的电压。

    您共享的原理图未显示电池输入连接。 我注意到、在您共享的部分中、R2和 R3是100欧姆-它们实际上应该是1k 欧姆。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这是客户的回应、

    首先、我尝试将 R2和 R3更改为1k、这不起作用。 之后、我想 在感应电压单元中、我的连接可能有问题、所以我将这个部分(引脚24至41)取下、然后重新构建我的方案的那个部分、同样这没有效果。 之后、我认为其他连接可能有问题、因此我删除了连接(引脚1至22和引脚42-44)。 并使用我的分压器再次对其进行测试。 同样的结果再次出现。 在我将测试电阻器连接到 IC 之前、整个电压被所有电阻器(3.2V/节)分压。 当我连接最低电芯时、电压将下降0.1V、在我连接第二个电阻器后、第一个电阻器的电压将下降至2.65V、这显示在随附的字文档中。 随附的 pdf 文件中还提供了我测试整个设备的方案。

    我缺少什么吗? 我期待您的帮助!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我看不到随附的 Word 文档。 您可以发送它吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉、我未能附上这些文件。 这是文件的副本。

    e2e.ti.com/.../connection_5F00_results.docx

    e2e.ti.com/.../Integratieschema.pdf

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我在原理图中注意到 TS2和 TS3热敏电阻连接到 GND。 应分别将它们连接到 VC5X 和 VC10X (请参阅数据表中的图14)。 这可能会阻止器件完全上电、并可能导致上部电池出现问题。  

    可能还需要减小电阻分压器的电阻器尺寸。 电池组之间的任何小电流都会导致如此大的电阻器上出现较大的压降。 1K 或500欧姆电阻器可能会更好。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这是客户的反馈、

    感谢您的消息、我认为问题是 IC 损坏了。 我修复了。 我通过 I2C 进行了良好的通信。 电压读数工作正常、只有温度不工作。 我在0x08上设置 SYS1 (寄存器0x04);以读取热敏电阻。 我还检查了寄存器0x04是否设置为0x08。 之后、我尝试了 TS1_HI 和 TS1_LO (0x2C、0x2D)。 我收到了一个很好的交易、只是如果我对热敏电阻进行预热、值不会改变、这很奇怪。 TS1HI 的热敏电阻设置在 PIN6 (TS1)和 GND 之间。 我缺少什么吗?  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    该寄存器中的 ADC_EN 位还必须设置为1、以启用温度和电压读数。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Danilo