This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:将 BQ77915用于 LiFePo4

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ77905, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014044/bq77915-use-bq77915-for-lifepo4

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ2970BQ77905BQ77216

大家好、

我们的客户希望使用  BQ7791506 作为 LiFePo4的电池保护、其欠压放电保护为3.2V、过压充电保护为 3.8V。  BQ7791506是否 适合此要求?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    定义 BQ7791506设置时考虑了 LiFePo4。 但是、根据数据表中的器件比较表、它不符合其欠压阈值要求、即使它确实满足过压阈值要求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您的回答。  我们的客户想知道是否可以根据自己的要求配置器件。 如果不是、除了  BQ2970、 BQ77216 和 BQ77905、我们还有其他器件可以满足客户要求吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该器件的设计不允许我们对高于3V 的欠压阈值进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢您的回答。 我们将相应地更新客户。

    此致、

    Danilo