This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:降压控制器噪声

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013087/lm3485-buck-controller-noise

器件型号:LM3485

我们正在使用您的 PFET 降压控制器 LM3485、并且有一些关于噪声问题及其解决方案的问题。

在7.2V–7.4V 电压下、我们目前在输入电流上面临一些噪声问题。

输出电压为7V

 

在随附的文件中、您可以看到7.2V 和7.4V 的测量值。这种噪声在耳部很明显。

 

是否可以通过 ESR 消除该噪声?

我们尝试使用50m Ω 和1.3 Ω ESR、但无法解决这一问题。

我们使用的 MLCC 电容器在输出端具有灵活端接、每个电容器的电容为10uF。 (您可以在随附的原理图中看到)。

 

是否可以通过调整反馈引脚上的电容值来解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius、

    抱歉、我在任何地方都看不到您的原理图。  

    由于 VIN 接近 VOUT、您的开关频率下降。

    降低的开关频率可降低磁滞所需的电感器纹波电流和纹波。

    使用 LM3485数据表的等式4来估算开关频率。

    开关频率应大于20kHz、以避免听到声音。

    也可以使用与上部反馈电阻器并联的前馈电容器 CFF。 请参阅典型特性曲线中的图21。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    很抱歉、我忘记发送原理图。

    您说得对、我可以在该电压下测量小于20kHz 的频率。

    因此、我尝试对反馈电容器 CFF 使用不同的电容器。

    我已经尝试了从100pF 到680pF 的值。 不幸的是、这不会使噪声更好。

    如果我想降低噪声,我应该切换电感器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius、您好!

    我会让 Orlando 进一步评论、但有一个建议是让 FB 走线尽可能短、以最大限度地减少噪声拾取。 将 FB 电阻器靠近 FB 和 AGND 引脚放置。

    此致、

    Tim