This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:TMR 的引脚

Guru**** 2528630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ24074, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010638/bq24074-pin-of-tmr

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2BQ28Z610

尊敬的团队

客户同意电池规格并设计充电电流、然后他们可能会期望电池充满电的时间。

它们使用引脚14 (TMR)来设置计时器、如果电池 在预期的时间内未充满电、IC 将指示故障情况。

 1.故障状况可以作为  推断电池单元损坏的基础吗?

2.如果 TI 还有其他充电解决方案、其功能可以  直接检测电池的损坏?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:  

    安全计时器过期故障主要用于防止电池无限期充电。 虽然计时器故障可能指示电池损坏、但安全计时器过期也可能是由于系统负载较高而导致无法完成充电周期。   

    TI 确实拥有具有电池运行状况(SOH)监控功能的电池电量监测产品。  BQ27Z561-R2是一种可直接检测电池损坏的潜在解决方案。

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    谢谢您的推荐。

    客户使用 BQ24074和  BQ28Z610。

     BQ28Z610是否具有  运行状况(SOH)监控功能?

    非常感谢  

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是的、BQ28Z610具有运行状况监控功能。 电池(SOH)由 StateofHealth()命令报告。

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    谢谢您的推荐。

    客户使用 BQ24074和  BQ28Z610。

    您能帮助提出  问题吗?

    考虑到我们有电量监测计和充电 IC、处理充电超时的正确方法是什么?
    2. 您是否建议使用 SOH 值来确定电池的运行状况?

    非常感谢  

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    1. 充电超时记录在 bq28z610 TRM 第2.10/2.13节: https://www.ti.com/lit/ug/sluua65d/sluua65d.pdf 中。  有关此主题的更多详细问题、您需要 单独发布一个帖子  
    2. 是的、SOH 指标可以指示电池运行状况。 运行状况使用满电容量与设计容量之比进行计算。 FCC 低于最初额定值的旧电池的运行状况较低。  

    此致、

    Nick