This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRI 兼容直流/直流转换器 EVM 板

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS53355, TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014080/mri-compatible-dc-dc-converter-evm-board

主题中讨论的其他器件:TPS546D24TPS53355TPS543C20A

您好!  

我正在寻找一个降压转换器、它可以将输入电压降至5V 输出、最小电流为1A 转换器将位于 MRI 检查室内、但在5G 线之外、但我仍在寻找基于空气磁芯电感器的设计、只是为了避免基于铁氧体磁芯的设计出现任何饱和和磁拉。   

我在所有推荐的 TPS546D24AEVM-2PH 中都有、该器件具有非常低的电感、并且可由空气磁芯电感器支持、但对于我们的电流应用而言、这似乎是一种过度损耗的解决方案。 是否有任何其他 EVM 电路板/ IC 与 MRI 兼容并使用空气磁芯电感器?

感谢您的建议!  

最棒的  

Jas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jas、

    您能否详细说明系统要求? 例如、需要支持什么输入电压范围? 开关频率是否存在任何限制?

    此外、我强烈建议使用 Webench 作为起点: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    感谢您的建议。 webench 确实很有用。  

    至于参数、  

    只要输入电压范围包括12V 或24V、就能正常工作  

    开关频率-我们将使此电源远离 MRI 机器并屏蔽它、但理想情况下希望避免10+MHz 范围内的任何内容

    谢谢、  

    Jas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jas、

    感谢您的澄清! 我知道您的应用需要避免使用磁芯电感器。 如前所述、您可以设计具有超低电感的 TPS546D24。 但是、该器件在输入端支持高达16V 的电压、因此该器件不支持24V 输入电压。

    是否有任何预先选择的空气磁芯电感器或任何尺寸限制? 请记住、由于空气磁芯电感器的串联电阻较高、该设计可能会降低效率。  您是否还能够使用控制器(非集成式功率 FET)而不是转换器(集成式功率 FET)? 我们有一些控制器支持更宽的输入电压范围、并且可能提供更广泛的选择。

    我可能会推荐 TPS546D24、 TPS543C20A 和 TPS53355。 这些产品在性能方面具有不同的优势、但它们是电流较高的器件、可适应低电感设计。 这些产品也非常适合12V 电压轨。   

    此致、

    Alec Biesterfeld