Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62160-Q1, TPS62150A-Q1, TPS62170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS82130、 TPS62160-Q1、 TPS62150A-Q1、 TPS62170-Q1
您好!
我需要帮助更换 汽车客户雷达系统的 Maxim 电源部件。
其当前设计使用 MAX16945TGUT/V+作为-5.4V 电源。 以下是 Maxim 器件 的数据表:数据表。 我的目标是推销我们的一款器件以替换 Maxim 器件。 我在 TI 找到了一个与我所需内容接近的系列:
- TPS6040xx
但是、这并不是一个很好的选择。 5.4V 输入超出建议的 Vin 范围。 此外、最大输出为-5V。 我正在寻找能够输出至少-5.4V 的器件。 我找不到任何其他汽车级器件能够实现这种低电压反转。 是否有人知道可以替换当前 Maxim 器件的器件?

最棒的
Alex