This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:可用性??

Guru**** 2559080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007101/lmzm33606-availability

器件型号:LMZM33606

我确定这不是问题的答案、因此我很抱歉、但如今、整个电路板的电源供应情况确实非常棘手。  是否有任何人对汽车行业以外的公众可以使用上述器件有任何了解 这几乎是我发现的唯一能够在6A 电流下提供12V 输出电压的部件,最大输入电压为30V…

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    让我联系营销团队、查看此电源模块的时间表。

    当我获得更多信息时、我会返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米...

    听起来不错。

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    预计最早的库存时间是7月中旬。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jimmy。。

    感谢您的回答。  您是否对您认为该日期的现实程度有一定的了解?  这个日期在我的末尾有效,但我不想把它设计成只能把事情推至第三季度/第四季度……从这一结束,我们将看到少量的(最有可能是500个人电脑)

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    老实说、我没有密切参与该器件的制造和采购、因此我无法这么说。

    我相信您知道、由于我们目前所处的有趣时期、半导体制造出现了延迟。

    我会谨慎地说,把第三季度定为可能的日期,而七月中是今天最早的日期。 这是我与内部团队的最新通信。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我获得了一个更新、TI 预计 在7月11日的某个时间在 TI store 上可以买到1500个器件。  

    希望这有助于您考虑器件采购和库存问题。

    感谢您了解由于新冠疫情造成的制造延迟。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    谢谢,这确实有帮助...这是汽车制造商正在使用的大批量产品所带来的麻烦吗?  1500比任何一个都好,但我相信他们会在一天之内就会被人撞上架子

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这些电源模块主要用于工业应用、但也可用于汽车制造商。 因此、由于所有半导体公司目前面临的制造限制、我还建议您规划使用转换器和控制器等替代器件。

    此致、

    Jimmy