This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:SUP 电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013079/tps61094-sup-voltage

器件型号:TPS61094

客户使用的是1550可充电锂电池、其 TPS61094处于自动降压或升压模式。  标称电池电压为4V。
VIN = 5.1V
Vout = 3.3V
Vchg = 4.1V
Ichg = 100mA

在我看来、为了使器件正常运行、超级电容器电压必须小于 Vout。  是这样吗?

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我在工作台上检查一下。 我应该在星期一获得结果。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我已根据您的情况对案例进行了测试、下面是从启动到关闭的过程;

    启动

    VIN 首先启动、当它达到上升阈值(典型值:1.7V)时、器件打开旁路 FET、从而将 VIN 直接旁路至 VOUT。 这就是所谓的旁路模式;

    当 VIN>VOUT_TARGET+100mV 时、器件进入 BUCK_ON 模式并开始使用已编程的 ICHG 电流为超级电容器充电;

    超级电容器充电至4.1V 的 VCHG 后、器件停止充电、但仍保持在 BUCK_ON 模式;

    黄色:VIN、蓝色:Vout、紫色:SUP

    关断:

    在关断阶段、当 VIN 降至~VOUT_TARGET+50mV 时、器件将退出旁路模式、然后进入直通模式、从而关断旁路 FET 并完全导通升压高侧 FET。 在此阶段、VOUT=VSUP;

    在 SUP 降至 VOUT_TARGET 以下后、器件进入 BOOST_ON 模式并开始开关;

    当 SUP 降至低于0.7V 且 VOUT_IN <VOUT_UVLO (1.6V typ), device enters shut down mode; 时

    根据分析、当 VCHG>VOUT_TARGET 时、器件能够正常运行;

    黄色:VIN、蓝色:Vout、紫色:SUP

    如果您有更多问题、请告诉我。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    我现在来到 TI AFA 的 Tony Heglas、他将继续处理此问题。

    我们正在等待客户的反馈。

    感谢您在测试方面付出的额外努力。

    此致、
    标记