This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:3节镍氢电池的输入电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013339/bq24172-input-voltage-for-nimh-3-cells

器件型号:BQ24172

您好!

BQ24172RGYR 可识别、如果外部电路检测到充电结束、镍氢电池也兼容。 为了给镍氢3系列(最大4.8V)充电,输入电源必须至少为多少电压?

此致、

Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    由于这是一个降压电池充电器、输入电压必须大于最终的充电电压、以防止在最大占空比下运行。 多大程度的提高将取决于您的 PCB 设计、充电电流、输入电流等

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    您能告诉我如何估算这一点吗?

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagawa、

    您需要确保在最终电池电压下设置的终止电流可由输入支持。 这意味着、如果输出电压为4.8V、终止电流为200mA、则输入需要960mW 功率、条件是输入电压也必须高于4.8V。现在、 如果您有系统负载、您的输入将必须处理更多功率。

    请考虑适配器和充电器输入电压(PVCC)之间的所有压降/阻抗、以确保在最大电池电压和 PVCC 之间留出余量。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。