This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:TS 引脚监控温度

Guru**** 2392735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013742/bq24640-ts-pin-monitoring-temp

器件型号:bq24640

大家好、

 

我的客户正在考虑使用 BQ24640,我想向您寻求帮助。

对于 TS 引脚、它监控的温度是多少? 数据表中的状态 BQ24640通过测量 TS 和 GND 之间的电压来监测负载温度。 不过、根据我的理解、TS 引脚上的电压是使用外部热敏电阻测量的。 因此、测量的温度是热敏电阻周围的温度、这意味着环境温度。 我的理解是否正确? 还是应该将热敏电阻放置在负载上?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurumi:

    通常、热敏电阻放置在电池上以监控电池温度。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速响应。 我知道。

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助!