This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:VREF 高电平

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014099/bq24170-vref-high

器件型号:BQ24170

你好

正在使用 BQ24170进行充电。

充电使用 USB C 型、充电时设计为红色、充电完成时绿色 LED 亮起。

但是、即使 LED 未充电、也会亮起、这是一个问题。

如果您能让我知道 Vref 打印高的问题、即使它不收费、我也会很感激。

 e2e.ti.com/.../2.mp4

我将为您上传其他电路图和视频。

请快速检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法看到 LED、因为视频太亮。 首先、您能否检查每种情况下 STAT 引脚的输出? 我想验证充电和未充电时的行为是否正确。 第二、您能否在充电器正在充电但未充电时捕获两个 BJT 电路的输出?

    此外、为了澄清这一点、VREF 不会根据充电器状态改变其电压。 STAT 引脚根据充电器状态连接至 GND 或悬空。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。