This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:输出电压下降时间为<13V、未获得负载调节。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088-Q1, LM5088, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013874/lm5088-q1-output-voltage-drops-for-13v-not-obtaining-load-regulation

器件型号:LM5088-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5088LM61460

器件型号:LM5088-Q1

规格:

输入范围:9V - 36V  

输出电压:5V

最大负载电流:5A

开关频率:250kHz

基本原理图是数据表中定义的规格的应用原理图。

观察结果如下所述:

对于13-36V 输入电压和10 Ω 输出负载、稳压输出为5V。

但对于9-13V 输入电压和10 Ω 输出负载、器件输出电压会显著降至4.5V。

为什么输出电压不稳定。 可以帮帮我吗?

下面是供您参考的原理图、即数据表中的应用原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radel、

    请使用 LM5088快速入门计算器检查您的设计: https://www.ti.com/tool/LM25088-5088QUICK-CALC。

    如果您需要进一步的支持、请发送 SW 波形以显示正确和错误的操作。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们使用的设计与计算器中的首选设计相同、但当输入电压降至<13.5时、输出电压仍从5下降到0、 并且我们无法在负载条件下获得线路调节。 请帮助我们解决此问题。

    此致、

    Radel 高级技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、请发送展示观察到的行为的波形。 此外、为此设计发送一个完整的 LM5088快速入门计算器。

    LM5088 EVM 设置为5V/7A、因此它是用于实现预期电路行为的良好参考。 EN/UVLO 分压器设置为大约 Vin = 5V。

    此外、请注意、我们还有转换器(具有集成 FET)和模块(具有集成 FET 和电感器)、它们可以在易于使用的小型实施中提供5A 电流。 以 LM61460 36V/6A 转换器为例。

    此致、

    Tim