This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:在新的 JEITA 45度阈值下支持 TS 功能的热敏电阻

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013884/bq24040-supported-thermistor-for-ts-function-at-new-jeita-45degree-threshold

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24090

您好 TI 社区!

BQ24040/5的 TS 功能旨在遵循锂离子和锂聚合物电池的新 JEITA 温度标准。 在我的应用中、电池在达到45度温度时必须停止充电。

 50μA 使用数据表中建议的热敏电阻(SEMITEC 103AT-2或 Mitsubishi TH05-3H103F、即 β= 3370的10K NTC)、考虑到 TS 功能是使用内部 Δ I 电流源对热敏 电阻进行偏置的、我在 R = 3.5K 的情况下达到178mV 的定义热关断。  根据 RT 表(RTデータTH05 .xls (mmc.co.jp))、该值为55°C、这是不可接受的。

我发现一个6K8热敏电阻、在40度时 Rnom=3.5K -部件号 NTCG104BH682JT1。 请参阅以下 RT 选项卡的摘录:

34 4.289 4.569. 4.855 4047. -1.5 1.4.
35. 4.103. 4.377 4.657 4048. -1.5 1.5
36. 3.927. 4.194. 4.468 4049. -1.5 1.5
37. 3.759. 4.02 4.288 4051. -1.6. 1.5
38. 3.599 3.854. 4.116 4052. -1.6. 1.6.
39. 3.447. 3.696 3.952. 4053. -1.7. 1.6.
40 3.303. 3.545 3.796 4055. -1.7. 1.7.
41. 3.165. 3.401. 3.646 4056. -1.7. 1.7.
42. 3.033 3.264. 3.503. 4057. -1.8 1.7.
43. 2.908 3.133. 3.367. 4058. -1.8 1.8
44. 2.788 3.008 3.236 4060. -1.9 1.8
45. 2.674 2.888 3.112 4061. -1.9 1.9.
46. 2.566 2.774 2.993 4062. -1.9 1.9.
47. 2.462. 2.6666 2.879 4063. -2. 2.
48 2.363. 2.562 2.77 4064 -2. 2.
49 2.269. 2.462. 2.665 4066 -2.1. 2.
50 2.179. 2.367. 2.565 4067 -2.1. 2.1
51. 2.093 2.276. 2.47. 4068 -2.2 2.1
52. 2.01 2.189. 2.378. 4069 -2.2 2.2.
53. 1.932 2.106. 2.291. 4070 -2.2 2.2.
54 1.857 2.027. 2.207. 4071. -2.3. 2.3.
55 1.785 1.951. 2.127. 4072 -2.3. 2.3.

这意味着在40度而不是55度的温度下达到178mV 的热关断电压。

我可以将该热敏电阻与 BQ24040搭配使用吗?

提前感谢、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:  

    是的、您参考的6.8k 热敏电阻可与 BQ24040搭配使用。 不过、请注意对器件其余温度阈值的潜在影响。  如果需要、NTCG104BH682JT 的较高 β(BETA = 4100)应允许您将冷阈值保持在0C 左右。 您需要计算与定义的 JEITA 标准 V-TS 阈值相关的温度、以确认热敏电阻是否满足您应用的温度规格。  

    作为参考、热温度调节范围为178mV 至278mV。 在 V-TS 790mV 至1.23V 范围内进行低温电流调节、  在1.23V 至1.6V 范围内的 V-TS 上发生冷关断。 如果您想确认该热敏电阻适用于您所需的整个温度范围、请提供您所需的工作温度范围和热敏电阻的满温度范围 RT 表。

    此外、如果您正在寻找温度窗口为0-45C 但不符合 JEITA 标准的器件、请考虑 BQ24090。 此器件是 BQ24040的非 JEITA 版本。   

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的详细回答。 工作范围为0-45度、并随附热敏电阻  NTCG104BH682JT1.e2e.ti.com/.../ntcg104bh682jt1.csv 的完整 RT 表

    您能否确认这适用于上述温度范围?

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您为相关热敏电阻提供完整的 RT 表。 使用该热敏电阻的工作范围为-1C 至40C、热电压调节范围为30C 至40C、冷温度电流调节范围为-1C 至7C。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认这家 Garrett!

    此致、

    弗朗西斯科