This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:功率耗散计算。

Guru**** 2523550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011624/bq24179-power-dissipation-calculations

器件型号:BQ24179

大家好、团队正在帮助这个设备上的人。 如何计算开关频率为1.5MHz、充电电流为1A 时的 BQ24179功率耗散。 无法使用数据表真正做到这一点。 是否有其他文档或可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    eff = Pout/引脚和 PoUT =引脚放电、其中 Ploss 是功率耗散。  因此、您可以从引脚或 Poout 两个方面求解输出电容、并使用数据表中的效率曲线来求解效率值。  请注意、Ploss 包括电感器损耗和 IC 损耗、可在以下条件下估算:IINavg^2 * DCR。  IC 损耗出现后、您可以使用数据表第7.4节中的热性能表。

    此致、
    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、仍然在处理这个问题。 待机。 感谢您的回答。