主题中讨论的其他器件: TLV803E
大家好、
我的客户遇到 TLV809K33DBVR 复位引脚切换问题、当 VDD 高于阈值时、该引脚无法正确上拉至高电平状态。 下图是我们的系统连接。
客户尝试移除连接到电路下方30-50kOhm 的0Ohm、然后 TLV809K33DBVR 复位引脚可以正常工作。
异常波形如下图所示。 复位 IC 有异常行为:每200ms 保持切换一次。
我在下面找到了与客户结果类似的 e2e。 您是否会认为情况相同? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户遇到 TLV809K33DBVR 复位引脚切换问题、当 VDD 高于阈值时、该引脚无法正确上拉至高电平状态。 下图是我们的系统连接。
客户尝试移除连接到电路下方30-50kOhm 的0Ohm、然后 TLV809K33DBVR 复位引脚可以正常工作。
异常波形如下图所示。 复位 IC 有异常行为:每200ms 保持切换一次。
我在下面找到了与客户结果类似的 e2e。 您是否会认为情况相同? 谢谢。
您好 Ben、
问题是 TLV809在释放阈值电压(~3V)附近消耗大约11uA 的电流。 一旦输出不再有效、系统的有效阻抗将发生变化。 原理图显示当输出被置为有效(低电平)时、R514和 R516与 R520和 R1151并联。 原因是 TLV809具有推挽式输出级。 当 VDD 超过释放阈值电压时、输出瞬间拉高、11uA 的电流现在流经 R514 (系统的有效阻抗现在仅为 R514和 R516) 并导致器件的"VDD"上的电压降至 TLV809K33DBVR 的阈值电压以下、输出再次置位(低电平)。
我建议使用IQ 为250nA (典型值)的 TLV803E、它是一个开漏器件。 开漏器件不会导致系统阻抗变化(我认为)、应解决客户的问题。
本