This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809:TLV809K33复位功能异常

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012629/tlv809-tlv809k33-reset-function-abnormal

器件型号:TLV809
主题中讨论的其他器件: TLV803E

大家好、

我的客户遇到 TLV809K33DBVR 复位引脚切换问题、当 VDD 高于阈值时、该引脚无法正确上拉至高电平状态。 下图是我们的系统连接。

客户尝试移除连接到电路下方30-50kOhm 的0Ohm、然后 TLV809K33DBVR 复位引脚可以正常工作。

异常波形如下图所示。 复位 IC 有异常行为:每200ms 保持切换一次。

我在下面找到了与客户结果类似的 e2e。 您是否会认为情况相同? 谢谢。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942659/tlv809-tlv809k33-can-t-work-normally?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV809#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    问题是 TLV809在释放阈值电压(~3V)附近消耗大约11uA 的电流。  一旦输出不再有效、系统的有效阻抗将发生变化。  原理图显示当输出被置为有效(低电平)时、R514和 R516与 R520和 R1151并联。  原因是 TLV809具有推挽式输出级。  当 VDD 超过释放阈值电压时、输出瞬间拉高、11uA 的电流现在流经 R514 (系统的有效阻抗现在仅为 R514和 R516) 并导致器件的"VDD"上的电压降至 TLV809K33DBVR 的阈值电压以下、输出再次置位(低电平)。

    我建议使用IQ 为250nA (典型值)的 TLV803E、它是一个开漏器件。  开漏器件不会导致系统阻抗变化(我认为)、应解决客户的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢。 它应隔离该问题。 我们现在将应用样本 TLV803E 来验证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的更新!  随时公布您的结果。  请启动新主题。  我将关闭这个。