This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215

Guru**** 2513245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013816/tps56c215-tps56c215

器件型号:TPS56C215

e2e.ti.com/.../1V_5F00_design.docx

由于1V 稳压器–1.2MHz、我们的电源电缆上存在传导发射噪声。

我们需要检查其他模式以查看影响:400kHz 和800kHz。 (见 DS 第16页)。

由于 EyeQ4 1V (U7第2页)要求非常严格,是否可以接受?

请参阅随附的。

谢谢、e2e.ti.com/.../1307.tps56c215.pdfe2e.ti.com/.../EyeQ4-SoC-Digital-Core-Power-Rail.pdf

Haim G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    此器件不适用于低噪声应用。 因此、我们现在没有对此进行详细评估。 但首先、我想了解  EyeQ4 1V 的(U7第2页)要求。 我在附加的文件中找不到"U7"字样。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    谢谢你。

    U7是基准 设计 TPS56C215的性能。

    请访问 attached.e2e.ti.com/.../ME8_5F00_PS_5F00_only.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    FCCM 和 DCM 模式有何区别?

    谢谢、

    Haim G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    当 器件存在大负载电流(负载电流大于电感纹波电流峰峰值的一半)时、DCM 和 FCCM 模式没有差异。 差异仅在器件有轻负载时才存在。  

    DCM 模式不允许负电感器电流、因此当负载电流小于电感器纹波电流峰峰值的一半时、器件将进入不连续模式。 开关频率随着轻负载而降低、这有助于提高轻负载时的效率。 但在轻负载时、输出电压纹波也会增加。  

    FCCM 模式允许负电感器电流、因此它可以在轻负载到重负载之间保持相同的开关频率。 输出电压几乎与不断变化的负载相同、但轻负载下的效率将比 DCM 模式更差。

    关于您提到的 TPS56C215要求、如果我的理解是正确的、是 EyeQ4 SOC 数字内核电源轨文档中的表4还是表5中提到的要求?

    U7电源轨的要求是哪一个? 表4或表5? 此表中是否没有提到任何其他要求?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的详细回答。

    请参阅表4。

    Haim G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    另一个问题:

    最大值是多少 针对表4 EyeQ4H 要求的 DCM 和 FCCM 纹波?

    谢谢、

    Haim G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    如果您想根据表4要求获得 TPS56C215的瞬态峰峰值、恐怕我们手头没有数据。 最有效的方法是使用 Webench 仿真负载瞬态性能。

    谢谢、

    Lishuang