This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:MODE 引脚电阻设置

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215, TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010894/tps568215-mode-pin-resistor-settings

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS56C215TPS51397A

大家 好

TPS568215和 TPS56C215
模式引脚电阻器是否需要容差为1%的电阻?
RM_L (kΩ)为1%、RM_H (kΩ)为5%、是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    应该可以使用 RM_H 5%电阻器。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Lishuang

    模式引脚的容差是多少?

    假设我们选择 RM_L 20K 和 RM_H 120k
    轻负载运行= FCCM、电流限制= ILIM、频率(kHz)= 800Hz
    RM_H 的范围是多少?
    rm_H min =?? TYP=120k 最大值=?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    实际上、我们建议 RM_H 和 RM_L 都使用1%的电阻器、以便在所有条件下、模式变化都可以在+/-10%范围内。

    由于内部 LDO 为4.7V、因此对于您的应用、VMODE 的典型值等于0.671V。  上限和下限 Vmode 应在0.6039-0.7381范围内。 如果 RM_L 固定为20K、我们可以得到 RM_H 值约为107K 至135K。 考虑到一定的裕度、对于固定的20K、110K 至130K 可能是安全的。 如果20K 也使用5%、我们需要留出更多裕度。

    总体而言、1%电阻器是安全的。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Lishuang

    非常感谢您的回答

    为什么在 TPS568215数据表7.3.4模式选择中使用它
    建议选择5%电阻、如下所示
    表3中显示了顶部电阻器(RM_H)和底部电阻器(RM_L)为5%电阻器的指南

    只要(RM_H)或(RM_L)中的一个选择1%、您是否认为没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Lishuang

    假设我们选择 RM_L 51k 和 RM_H 180k

    内部 LDO 为4.7V

    Vmode=1.037V (典型值)

     在所有条件下均为+/-10%。

    VMODE=0.933V ~1.1407V

    但   RM_L 51k 和 RM_H 200k

    VMODE=0.954V (典型值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Lishuang

    假设我们选择 "External Bias=5V"

    如何选择模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这对选择模式电阻没有影响。 该 VREG5内部以检测模式选项为基准。 如果 添加了外部偏置、则它会覆盖内部 LDO、然后成为 VREG5。

    谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您是说将模式连接到外部5V、而该外部5V 不连接到 VREG5?  我们不建议这样做。 模式检测由内部 VREG5控制。 我们强烈建议将 MODE 连接到 VREG5、而不是外部连接。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  Lishuang 和 Andrew

    非常感谢您的回答

    我主要提出以下3个问题

    为什么在 TPS568215数据表7.3.4模式选择中使用它
      建议选择5%电阻、如下所示
      表3中显示了顶部电阻器(RM_H)和底部电阻器(RM_L)为5%电阻器的指南

      只要(RM_H)或(RM_L)中的一个选择1%、您是否认为没有问题?

    假设我们选择 RM_L 51k 和 RM_H 180k  

     内部 LDO 为4.7V

     Vmode=1.037V (典型值)

     在所有条件下均为+/-10%。

     VMODE=0.933V ~1.1407V

     但   RM_L 51k 和 RM_H 200k

     VMODE=0.954V (典型值)

    假设我们选择 "External Bias=5V"

      如何选择模式?

    https://www.ti.com/lit/an/slvae69/slvae69.pdf?ts=1624027073825&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS568215

    Andrew、已经回答了

     

    其他问题

    4.May 我知道 VCC (VREG5)与模式电阻的比率
      
    范围?

    例如
    VCC*(0%~3%)模式1.
    VCC*(3%~8%)模式2.
    VCC*(8%~12%)模式3.
    VCC*(12%~18%)模式4.
    VCC*(18%~21%)模式5.
    VCC*(21%~25%)模式6.
    …………

    RM_L RM_H 比率
    5.1. 300 0.016715831
    10. 200 0.047619048
    20. 160 0.1111111
    20. 120 0.142857143
    51. 200 0.203187251
    51. 180 0.220779221
    51. 150 0.253731343
    51. 120 0.298245614
    51. 91. 0.35915493
    51. 82. 0.383458647
    51. 62. 0.451327434
    51. 51. 0.5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    对于 MODE 引脚配置、首选使用高精度电阻器。 您提到的"顶部电阻器(RM_H)和底部电阻器(RM_L)的5%电阻器指南如表3所示"可以理解为"可以通过遵循表3中的建议电阻值承受5%的电阻器"。

    2.感谢您为分析所做的努力。 存在一个小误差、%5电阻器无法为 MODE 引脚电压带来+/-10%的变化。 MODE 引脚电压由 VREG5分压、该比率等于 RL/(RL+RH)、即1/(1+RH/RL)。 因此、我们可以知道、较大的 RH/RL 会导致较小的比率。  

    因此、范围内最大的 RH/RL 为 180k*1.05/(51k*0.95)=3.9。 使用4.7V VREG5时、此配置的最小 MODE 引脚电压为0.959V。 范围内最小的 RH/RL 为180k*0.95/(51k*1.05)=3.193、此配置的最大模式引脚电压为1.12V。 因此、范围应为0.959~1.12V。

    但我认为最好不要太多地考虑这里的计算、因为可能还有其他内部电路会影响模式引脚电压检测。 我建议您只需按照我们的数据表建议使用该器件。

    4. 是否要使用其他电阻值、而不是推荐的电阻值? 我建议遵循数据表中的表格。 我们可以根据数据表的规格和指南保证应用的性能。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andrew

    TPS56C215。 Mode 引脚电阻器是否可接受5%电阻器?

    我感到困惑、RM_L=51k (5%) RM_H=180k (5%)范围是0.959~1.12V 模式6

    但模式5为 RM_L=51k (5%)  RM_H (5%)=200k  TYP = 0.9549V  MAX = 1.033V
    为什么不误选错误的模式

    我需要分析 RM_L=51k (1%) RM_L=180k (5%)(模式6)
      RM_L=51k、RM_L=200k (模式5)的选择可能不正确

    非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您澄清要求。 那么、我可以理解为什么您以前会提出这些问题。

    我和 Lishuang 将于下周一与 IC 设计人员进行联系、并向您提供反馈。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    对于 TPS56C215、首先我们强烈建议对模式引脚电阻使用1%的电阻器。 您的计算是正确的、如果使用5%、某些模式电压将会重叠。 这就是我们强烈建议使用1%电阻器的原因。 对于 DS 描述、我们需要更正它、5%不正确。 很抱歉耽误你的时间。

    至于您的最后一个问题、可能会出现如下重叠。 建议使用1%模式电阻器。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Andrew

    非常感谢您的回答

    我知道 RM_L=51k (1%)、RM_L=180k (5%)、RM_L=51k (1%)、RM_L=200k (5%)重叠、
    但我想知道的是,模式电阻范围(IC 决定范围)
    例如
    5模式0.9V~0.99V
    6模式0.99V~1.09V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    对于5模式(51k、200K)、0.9-0.99V 正常。

    对于6模式(51k、180K)、1.03-1.09V 正常。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew  和 Lishuang、您好

    你可能误解了我

    我想知道的是 IC 的范围

    例如、TPS51397A 数据表的表7-1。 MODE 引脚电阻设置中的电压开启模式

    (0~10%)* VCC     模式1

    (10%~20%)* VCC  模式2.

    (20%~30%)* VCC  模式3.

    (30%~50%)* VCC  模式4.

    非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    通过查看设计、我们可以获得模式5的值、模式6的值如下所示。

    对于5模式, (19%-21.5%)*VCC。

    对于6模式, (22.5%-24.5%)*VCC。

    总的来说、我们强烈建议使用分辨率为1%的模式表电阻器值。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  Lishuang

    我建议使用数据表
    RM_L = 51k RM_H=180K 模式6.
    需要修改、比率= 0.220779221太低、我感觉很困惑
    RM_L = 51k、RM_H=180K TYP=(22%)* VCC。 不在(22.5%-24.5%)* VCC 范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    很抱歉、有误解。 我应该更正我的最后一个回答。

    对于5模式,[(6/32)%-(7/32)%]* VCC 为(18.75%-21.875%)* VCC。

    对于6模式,[(7/32)%-(8/32)%]* VCC 为(21.875%-25%)* VCC。

    中间有相同的范围、因此我们需要为21.875%留出一定的裕度。 例如 ,模式5为(18.75%-21.5%)* VCC, 模式5为(21.9%-25%)* VCC  6.

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  Lishuang

    我仍然感到非常困惑,RM_L = 51k (1%)、RM_H = 180K (1%)

    RM_L = 50.49K (最小值)、 RM_H = 181.8K (最大值)

    对于6模式  [21.7%(min)]* VCC,仍然无法达到(21.875%-25%)* VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、您回答正确。 对于6模式、建议表中的设置更接近裕度。 设置为~23%*VCC 应该是一个很好的点。 RM_H 的160K 或168K 常用值电阻器应该是不错的选择。

    尽管对于6模式、设置接近裕度、但我们没有收到任何有关该模式检测错误的客户反馈。

    最后、Aaron、非常感谢您的提问。 我将与团队讨论、并尝试在 DS 中更清晰地说明这一点。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  Lishuang

    tps568215和 tps56c215
      模式,(范围%)* VCC 是否相同?

    2.rm_L=51k、 rm_h=150k  [25%(典型值)]* VCC

    是否建议修改(电阻器)

    3、  RM_L=51k、 RM_H=150k  7 模式

    模式、(范围%) 25%~28.125%?

    4.RM_L=51k (1%)、 RM_H=180k (1%)   6 模式

    我想将其修改为 RM_H=174k (1%)、这是可行的吗?

    5.是否可以提供1~12模式的范围?

    非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请给我发送电子邮件~~~lishuang_zhao@ti.com

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  Lishuang

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    正如我们在电子邮件中所述、TPS568215和 TPS56C215使用相同的模式配置。

    对于模式7、可能~141K RM_H 正常。

    对于模式6、174K 是可以的。

    让我们关闭这个线程。

    谢谢、

    Lishuang