This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25210EVM:EVM 电路板设计文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006648/tps25210evm-evm-board-design-files

器件型号:TPS25210EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2521

您好!

我想将 TPS2521 IC 用于我的应用。 我正在使用 Altium Designer、因此、如果可能、您会向我发送用于创建库的设计文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    感谢您联系我们并关注 TPS2521。 我正在向您发送朋友请求、请接受。 然后、我将通过私人消息共享 Altium 布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 您好吗?您也可以使用此文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    感谢您联系我们并关注 TPS2521器件。 我已向您发送朋友请求。 请接受。 然后、我将通过私人消息共享 Altium 设计文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!