This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:tps562208ddc、而不是 tps5612011ddc

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562208, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013942/tps561201-tps562208ddc-instead-of-tps5612011ddc

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件:TPS562208

我们在设计中使用 tps561201dc、但目前无法获得。 我们有 tps562208ddc 库存、但我们只需要1A 的电流。 我们能否在不修复其他参数的情况下使用 tps562208ddc 而不使用 tps5612011ddc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、TPS562208/1可以替代 TPS561201。 您能帮您共享 SCH 进行双重检查吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在轻负载模式下、ECO 模式的效率会 更高。

    如果应用不关心上述参数、TPS562208可通过引脚2代替 TPS561201。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 tps562208ddc 更改为 tps561201ddc 板并通过测试。