This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:了解高压启动电路的 UCC28056参考设计

Guru**** 2518820 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28780, TIDA-010047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013611/ucc28056-study-ucc28056-reference-designs-of-high-voltage-startup-circuit

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28780TIDA-010047

你(们)好

DIN UCC28056是一款很好的新器件

我找到 了参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-010047

和 电路的 NE“高压启动”,我不确定它的功能和工作原理!

>>请帮助解释它的工作顺序,例如电压进入后哪个 MOS 先打开...... Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kygo

    该电路可能不适合您的规格、因为它仅为 DIN UCC28056。 但 TIDA-010047基于 UCC28056+UCC28780的组合。 您能否列出您的系统要求? 然后、我可以为 UCC28056建议正确的启动电路。  

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yunsheng Qu、

    非常感谢您的帮助和反馈!

    我已通过 Outlook 向您发送了一封个人信函, 请确认,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kygo

    如果支持移至 Outlook、则需要关闭此线程。 请帮助关闭它。 我将通过 Outlook 向您提供反馈。

    云生