This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:输出引脚(PH、引脚3)短接至 GND

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010479/tps54335a-output-pin-ph-pin-3-is-shorted-to-gnd

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54302

我们使用 tps54335A 设计 PCB 上的降压电源,但 在使用一段时间后,PH (引脚3)引脚对地短路。

降压电流:24V 至5V,为电动机提供5V 电压(MG-996r)。

输入电压:24V

输出电压:5V

Imax:2.5A

降压电流:24V 至3.3V,3.3V 电压提供给 MCU 和其他组件。

输入电压:24V

输出电压:3.3V

Imax:1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张  

    1.您可以将布局文件发送给我进行审核吗? 屏幕截图正常。  

    2.我在原理图中发现一个错误、EN 引脚是低电压引脚、最大额定电压是6V、但在原理图中、R30和 R34、R55和 R59为 EN 引脚创建12V 电压。  

    3.在您的应用中,IC 大部分时间都在轻负载或重负载下工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma:
    1.布局 如下所示,如果需要查看文件,请给我电子邮件地址,谢谢。

    2.是的,我上次发现此错误,并且我已经修复了。

    3.在大多数情况下,IC 在轻负载下工作。

    -IC (U5)重负载(1~2A)当电动机工作时 ,工作时间为1~5秒。

    在此应用中,IC (U6)输出电流在正常时间为0.3~0.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、京清  

    1.我在原理图中发现另一个错误、我们无法将 C14和 C29添加到 RT 引脚、这会导致环路不稳定。  

    那么、您能否在重载/轻载时测量一些波形? 包括输出电压、PH 信号。 我想检查环路是否稳定。  

    此外、我发现 IC GND 和输入电容 GND 之间的走线通过过孔连接、环路面积很大、当 IC 切换时、PH 节点将具有大尖峰电压、这可能会导致 IC 过载并损坏 IC。  

    那么、您能否在最大负载下测量 PH 信号? 我想检查 PH 信号上的尖峰电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在本 应用中,C14和 C29是开路的,没有  SMT 电容量。

    2.

    (图1) U5在轻 负载时的 PH 波形。

    (图2)重 负载下 U5的 PH 波形。

    (图3) U6  在正常时间的 PH 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张  

    它看起来在轻负载时 PH 引脚上存在大尖峰电压。  

    1.您是否使用小环路测试 PH 信号?  

    2、对于输入电压、它是否经过良好调节? 输入电压的容差是多少?  

    我担心 Vin 容差较大、加上尖峰电压大于 TPS54335A 的最大额定电压、则 IC 会损坏。  

    如果您有机会重新设计布局、建议根据  TPS54335A EVM 参考设计修改布局。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvub76/slvub76.pdf?ts=1624849480277&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS54335AEVM-010%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dpartmatches 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     您的意思是 IC 的 GND 和输入电容器的 GND 之间的小环路吗?

    输入电压 容差 为±2.5%(23.6V ~ 24.6V)。  

    输入电源模块数据表链接:

    IRM 60-24数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张  

    1.是的、请参阅下面的小环路测量。  

    并仔细检查 PH 电压上的尖峰电压。  

     

    它看起来 Vin 调节良好。  

    但是、仍建议根据 EVM 参考设计修改布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我按照图片测量 pH 引脚。请帮助我重新检查 波形。

    U5 light loading

    U5 heavy loading

    U6 normal time

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赵在后面会对此有所帮助。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张   

    它看起来 SW 上的尖峰电压不大。  

    现在、我也不知道 IC 为什么会损坏。  

    您是否有机会修改设计? 建议更改为另一个 IC TPS54302。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好:

    tps54335是否存在某些问题? 在使用中、它对使用条件有一定的限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张  

    极少数客户报告了类似的损坏问题、可能与应用和 PCB 布局有关。