This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV841:寻找替代材料或替代解决方案

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013148/tlv841-seek-for-alternative-materials-or-alternative-solutions

器件型号:TLV841

大家好、

我的客户希望找到替代 器件 或替代解决方案来接管 MAX16058ATA29+(监控)  

能否帮助我查找 P2P 设备或我们的其他 替代 设备?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们没有与 MAX16058匹配的 P2P 器件、但我们有功能相同的器件。  请参阅 TPS3850TPS3851TPS3852

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否有任何更新?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉、我迟到了、客户正在评估、如果他们有更新、我将连接您。

    谢谢、

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    不用担心!  只需启动一个新主题、就可以随时发布。  祝你好运!