主题中讨论的其他器件:UCC39002、
您好、TI 专家。
请告诉我"UCC29002DR"和"UCC29002DR/1"之间的区别。
在数据表中、UCC29002DR 和 UCC29002DR/1与 SOIC 封装相同、只是器件标识不同、没有其他差异的解释。
我尝试搜索 E2E 问题的不同之处、但答案是不同的。
下面的 E2E 回答解释了这是第7.3/8节中启动和调节逻辑之间的功能差异、但如果您看一下第7.3/8节、UCC39002具有一个功能、UCC29002和 UCC29001没有功能。 这似乎不是这样。
UCC29002:我想知道 UCC29002DR 和 UCC29002DR/1有何不同? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此外、在回答下面的 E2E 答案是封装差异时、UCC29002-1回答说它是 VSSOP (8)、UCC29002回答说它是 SOIC (8)之间的差异。
但是、如果您查看上面数据表的封装信息、UCC29002DR 和 UCC29002DR/1都是 SOIC (8)。
因此、下面的 E2E 答案似乎也不是正确的答案。
UCC29002:UCC29002DR 和 UCC29002DR/1之间的区别-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
您能告诉我 UCC29002DR 和 UCC29002DR/1之间的确切区别吗?
它是完全相同的器件、但只有器件标识不同?
如果是、是否有任何理由分离 P/N?
请确认