This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002DR 和 UCC29002DR/1之间的差异

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013901/ucc29002-difference-between-ucc29002dr-and-ucc29002dr-1

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:UCC39002

您好、TI 专家。

请告诉我"UCC29002DR"和"UCC29002DR/1"之间的区别。

在数据表中、UCC29002DR 和 UCC29002DR/1与 SOIC 封装相同、只是器件标识不同、没有其他差异的解释。

我尝试搜索 E2E 问题的不同之处、但答案是不同的。

下面的 E2E 回答解释了这是第7.3/8节中启动和调节逻辑之间的功能差异、但如果您看一下第7.3/8节、UCC39002具有一个功能、UCC29002和 UCC29001没有功能。 这似乎不是这样。

UCC29002:我想知道 UCC29002DR 和 UCC29002DR/1有何不同? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

此外、在回答下面的 E2E 答案是封装差异时、UCC29002-1回答说它是 VSSOP (8)、UCC29002回答说它是 SOIC (8)之间的差异。
但是、如果您查看上面数据表的封装信息、UCC29002DR 和 UCC29002DR/1都是 SOIC (8)。
因此、下面的 E2E 答案似乎也不是正确的答案。

UCC29002:UCC29002DR 和 UCC29002DR/1之间的区别-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

您能告诉我 UCC29002DR 和 UCC29002DR/1之间的确切区别吗?

它是完全相同的器件、但只有器件标识不同?

如果是、是否有任何理由分离 P/N?

请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    UCC29002DR 和 UCC29002DR/1不是相同的器件。

    UCC29002DR 用于 UCC29002、UCC29002DR/1用于 UCC29002-1。

    数据表中已经列出了 UCC29002和 UCC29002-1之间的差异。(UCC29002-1不包括启动和调整逻辑 块,它会导致在 UCC29002具有逻辑块的情况下建立更慢的负载共享。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    首先、感谢您的回复。

    根据数据表中的信息、UCC29002DR 和 UCC29002DR/1都是 SOIC-8、但 UCC29002DR/1和 UCC29002-1具有不同的封装。

    UCC29002DR/1被称为 UCC29002-1、但如数据表所示、UCC29002DR/1为 SOIC-8、UCC29002-1为 VSSOP-8。 封装不同。

    您是否说相同的器件是正确的?
    那么、数据表上的封装信息是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已经强调它们不是同一个部分。

    请忽略数据表的第一页。

    您也可以对捕获的以下内容进行特殊处理。