This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:与 Rochester TLC5916IPW-P 兼容

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012279/tlc5916-compatible-with-rochester-tlc5916ipw-p

器件型号:TLC5916

我在 罗彻斯特找到了 TLC5916IPW 的竞争对手 TLC5916IPW-P。

但我找不到  TLC5916IPW-P 的数据表

我想  TLC5916IPW-P 完全兼容 TLC5916IPW、对吧?

是否需要小心地将  TLC5916IPW-P (Rochester)替换为 TLC5916IPW (TI)?

如果有  TLC5916IPW-P 的数据表、请附上这些文件。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet 可以在这种情况下提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、Monet

    感谢您的回复、

    我期待您的更新。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Staoshi,

     TLC5916IPW 和  TLC5916IPW-R 是相同的器件。 它们之间的差异 是包装数量。 您可以直接从 TI.com 下载数据表。

    最好的 Reagard

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    感谢您的回复、

    我的问题是在罗彻斯特的 TLC5916IPW-"P"。

    此 IC 是否也与 TLV5916IPW (TI)规格相同?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、罗切斯特

    Rochester 不是我们的代理、您最好与他们的员工联系。

    但在 TI.com 中 、TLC5916IPW-P 与 TLC5916IPW 相同。

    最恰当的考虑

    徐美奈