This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610997代替 TPS61099

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014056/tps61099-tps610997-as-a-substitute-for-tps61099

器件型号:TPS61099

大家好、

我们需要评估 TPS610997 (固定5V)到 P2P、以代替5V 电压轨中的可调节 TPS61099。

数据表建议我们将 FB 接地、但内部方框图建议外部 FB 网络应不受内部开关的影响。

在组装 TPS610997时、我们是否可以保留用于可调 TPS61099的输出电阻分压器网络、而不是尝试将其短接至 GND? 如果 我们将外部 FB 网络留在原位、有任何问题吗?

另一篇 E2E 帖子 未明确确认这一点、但似乎建议可以、因此想要再次检查。

感谢您的帮助。