This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池充电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012829/bq28z610-battery-charging

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25883

我们正面临一个问题,我还没有能够把我的手指放在上面。  我们将使用 与 BQ25883电池充电芯片配对的 BQ28Z610电量监测计组装一些电路板、而我们遇到的问题是、当插入电池和插入 USB 电缆时、器件无法充电。  但是、当我们拔下电池并重新插入电池时、问题消失、系统似乎按预期运行。  在此过程中、不会更新器件的设置或重新编程。

为什么只需取出电池并重新插入电池、电量监测计就可以突然正确控制 N 沟道 FET、从而为电池提供充电电流?

需要注意的另一点。  对于无法正常工作的电路板、器件的 TS1引脚上只有一个700mV 脉冲。  当电池重新插入并按预期开始工作时、该相同的700mV 脉冲将变为周期性脉冲(大约每200ms 一次)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您是否能够验证电量监测计是否阻止充电器充电? 您是否能够使用良好的电池组和不良电池组记录监测计数据?

    如果包中只有部分包存在、那么该问题的处理百分比是多少?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wyatt、

    目前、我没有测量仪表数据的数据日志来比较好与坏、但这是我可以尝试稍后收集的数据。

    为了回答您的上述问题、我们使用了大约一半的装配体(我相信确切数量是30个装配体中的12个)来解决这个问题。   

    我想介绍我在今天上午的一次会议上发现的一些其他细节以及刚才提供给我的一些信息。

    我相信充电器不是这里的罪魁祸首。  当我将监视器芯片连接到 BQ Studio 并启用充电 FET 时、可以在监视器电路的检测电阻上看到预期的充电电流、因此似乎充电器没有阻止必要的电流进入电池。  我在两个单元(一个正常单元和一个坏单元)之间发现的唯一区别是写入 AltManufacturerAccess() 0x0057 ManufacturingStatus 寄存器的值。  有三个位未正确配置(参见下图)。   

    现在、我们来了解一下如何将它们写入 BQ 芯片。  加电时、在引导加载操作期间、所有值都写入 BQ 芯片上必要的寄存器。  出于某种原因、在不充电的12个板上、这个寄存器是唯一卡在默认状态的寄存器。  我们打算写入的所有其他寄存器都是准确的、 因此 Micro 将写入 BQ 芯片(无论如何写入一个点)。

    现在、在 BQ Studio 中、当我手动写入该寄存器时、器件按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如果未正确写入 FET_EN、监测计将无法控制 FET、它将处于手动控制状态。 您似乎只是遇到了数据闪存写入过程的问题。

    此致、

    Wyatt Keller