This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:有关输出电压调节的问题

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014060/bq24075-question-about-output-voltage-regulation

器件型号:BQ24075

您好!

我已决定在以3.3V 电压运行的嵌入式系统应用中使用 BQ24075作为3.7V、1000mAh 锂离子电池的充电 IC、其快速充电电流为0.5C、平均电流约为120mA。

我知道 、在输入电压大于输出电压+输入电压(输入电压)的条件下、输出电压(reg)通常为5.5V、但我并不完全理解该输出在不同情况下是如何变化的。 更具体地说、当输入端连接到 USB (Vin = 5V)或输入端与电源断开(Vin = 0V 且系统完全由电池供电)时、系统的输出电压是多少?

我猜的是输出电压反映施加到输入端的任何电压(当源极电压足够高时)、并在输入电压超过特定阈值时调节至5.5V。 否则、输出电压反映电池的电压、一旦达到 UVLO、系统就会被切断。 我对此的分析是否正确?

我感谢您提供的任何帮助。

-Adam Pramberger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    欢迎使用 E2E!

    您完全正确! 还有一些其他情况、例如短路保护或在补充模式下、如果 OUT 下降到低于 BAT 电压一定的水平、输出也会关闭。  

    此致、

    Anthony Pham